This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5994:无法验证连接是否正确

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1117029/msp-exp430fr5994-unable-to-verify-proper-connection

器件型号:MSP-EXP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!  

我是使用 TI MCU 的初学者、我尝试对 MSP-EXP430FR5994进行编程以生成1MHz 信号。 我的问题是建立正确的连接本身。 当我将 Launchpad 连接到计算机(使用 micro-USB)时、LED102会不断变为绿色。 我还在设备管理器中看到端口 MSP 应用 UART1和 MSP 调试接口。 但是、当我尝试在 CCS 中运行一个简单的闪烁示例时、我看到资源管理器甚至很难检测电路板。 我收到错误消息"{"msg":"COM8:无法打开设备。"、"名称":"COM8"。 "类型":"错误"}"。  因此、当我手动输入电路板名称并尝试运行闪烁示例项目时、我收到错误 消息:初始化仿真器时出错:尝试初始化3号 USB FET、但仅找到1个 USB FET。  当我将 MSP-FET 闪存仿真工具连接到 launchpad 然后运行调试时、会出现类似的错误、但 初始化仿真器时出错:尝试初始化 USB FET 编号3、但 这次只找到2个 USB FET。  

我还尝试通过启动 MSP-EXP430FR5994开箱即用演示 GUI 来验证连接、但当我连接到串行端口并尝试启动实时温度模式时、它会立即冻结、然后串行端口连接关闭。 我还注意到、用户指南提到红色 LED 闪烁以指示连接开始、但我在我的 LaunchPad 中没有观察到这一点。  

有人能帮我进一步调试吗? 非常感谢。  

此致、  

Akhila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akhila、

    当您 通过 micro-USB 将 Launchpad 与计算机连接时、LED102变为绿色是很正常的。 在计算机管理中、将显示两个端口(UART 和调试接口)。

    连接出错时、请 首先检查.ccxml 文件。 它管理器件的连接、USB1是默认值。

    它可以在文件夹(targetConfigs)中找到、也可以打开工程的属性、然后选择"General"以查看详细信息。  

    此致

    SAL