This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:USS 设计中心流程+温度校准。 在何处抓取"Meas。 流动;参数(&quot)。

Guru**** 2391235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1111829/msp430fr6047-uss-design-center-flow-temp-calibration-where-to-grab-the-meas-flow-parameter

器件型号:MSP430FR6047

我想得到有关 USS 设计中心用户指南"流量+温度 VFR 校准"部分的第3.f 节的澄清:

我们应该从何处获取 EVM 中的未校准观测流量?  我知道有3个位置可以获得流量:

  1. "Waveforms"选项卡下的容积流量。
  2. Debug Waveform 选项卡下的 Debug Plot 4。
  3. 在 CALIBRATION (校准)选项卡下运行 VFR Flow calibration (VFR 流量校准)

上述任何一项是否正确、或者是否应该从其他地方获得该信息?  我觉得用户指南在这里缺少一个步骤。   

谢谢、

-Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我相信这意味着从 EVM 上的 LCD 上可以获得。  您需要按下一个或两个小按钮、使 LCD 进入显示体积流速的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的回复。  我将在今天的实验中对此进行尝试、如果解决了该问题、请标记为 Resolved (已解决)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    祝你好运?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:


    我们已经听过您的介绍、现在已经有一段时间了、因此我将假定您能够继续推进您的项目。
    我将此帖子标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题已锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。