请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6047 我想得到有关 USS 设计中心用户指南"流量+温度 VFR 校准"部分的第3.f 节的澄清:
我们应该从何处获取 EVM 中的未校准观测流量? 我知道有3个位置可以获得流量:
- "Waveforms"选项卡下的容积流量。
- Debug Waveform 选项卡下的 Debug Plot 4。
- 在 CALIBRATION (校准)选项卡下运行 VFR Flow calibration (VFR 流量校准)
上述任何一项是否正确、或者是否应该从其他地方获得该信息? 我觉得用户指南在这里缺少一个步骤。
谢谢、
-Alex