This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:在为 MCU 供电的10秒后运行程序失败

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1115466/msp430g2755-failure-to-run-the-program-after-10-seconds-the-mcu-was-powered

器件型号:MSP430G2755

尊敬的团队:

希望你们做得好。

在使用 MSP430G2755期间、我收到了客户的问题。

他们发现 G2755出现故障:

1. G2755通电后不到10秒、G2755无法运行主程序。 (可以在 G2755出错之前正常运行初始化程序。)

2.当 G2755发生故障时、如果使用复位引脚复位 G2755或切断电源并立即接通电源、G2755在这两种操作后都可以正常工作。 (如果切断电源但在大约15分钟内未再次打开电源,G2755仍将无法运行程序)

3.仅在首次为 G2755供电后发生故障。 如果发生故障、切断 G2755并重新供电、G2755可以正常运行。

4、客户尝试将故障 G2755从一台机器更换为另一台机器、而故障 G2755的另一台机器也有同样的问题。

5. 将不同的程序更改为有故障的 G2755的输入,它仍然无法正常工作。 但是、如果使用正常工作的 G2755的相同程序输入、则可以运行该程序。

6.客户使用外部振荡器时、在 某些情况下、G2755无法驱动外部振荡器。

请帮助分析可能导致此问题的原因以及解决方法。

非常感谢您的帮助!

此致、