This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:在没有 GUI 的情况下测量 SNR

Guru**** 2976740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1115067/msp430fr2676-measure-snr-without-gui

器件型号:MSP430FR2676

您好!

我的客户希望在不使用"设计中心 GUI"的情况下测量 SNR、因为其应用的结构使得无法连接线路进行通信。

如何在没有 GUI 的情况下测量 SNR?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    哪种 SNR? ADC 模块? 还是其他人?

    您能帮助提供有关此方面的更多详细信息吗?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、如果您分享更多详细信息、答案将会更容易。 比如您使用的硬件等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson-San、

    它是下面 GUI 的 SNR。

    他们希望在不使用 GUI 的情况下执行此"测量 SNR "操作

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zain-San、

    硬件:客户原装板(交互按钮)

    软件:CCSv11.2 设计中心 v1.83

    我将检查您是否需要任何其他信息

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    此函数用于检查硬件设计是否正常、因此我认为离线功能正常。

    为什么客户需要不带 GUI 的此功能?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hohnson-San、您好!

    感谢您的支持。

    [引用 userid="404787" URL"~μ C/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp430-low-power-microcontrollers-forum/1115067/msp430fr2676-measure-SNR-without -GUI/4134365#4134365"]客户为什么需要不带 GUI 的此功能?[/quote

    由于其应用结构、无法连接通信线路。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    很难将 SNR 测量功能从 GUI 移植到 MCU、但还有另一种方法可以读取 MCU 中的噪声级别:
    e2e.ti.com/.../SNR.c

    第1步:启用 抗噪功能  

    Step2:运行 CAPT_getGlobalFilteredNoiseLevel ();

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson-San、

    感谢您的支持。

    我将通过此信息联系客户。

    谢谢!

    Sasaki