This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MCU 在指定时间使用 RTC 警报从 LPM3.5模式唤醒

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1115672/msp430fr2433-mcu-wakeup-from-lpm3-5-mode-at-a-specified-time-using-rtc-alarm

器件型号:MSP430FR2433

您好!

我正在使用此(Link)库在 MCU (MSP430FR2433)中设置 RTC 时间和日历。 我想在一天的指定时间唤醒我的器件、并将其保持在休眠状态。 TI 是否提供任何高效的方法来实现此类 ST HAL 库? 如果是、请提供相同的文档和库。

谢谢

Jeevant Sah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevant、  

    您处于开发的哪个阶段?  

    您是否已下载 SDK 并开始使用 RTC 代码示例?  

    SDK: https://www.ti.com/design-resources/embedded-development/msp430-mcus.html#Development

    在 SDK 中、您将找到 MSP430驱动程序库。

    代码示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJ4FbEhpy0QN9VgmlO5i8g__IOGqZri__LATEST

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henok、

    我们处于开发过程的早期阶段。

    是的、我已经介绍了 SDK 中的 RTC 示例代码。

    我们正在进行寄存器级编程、而不是使用驱动程序库。 在寄存器级示例中、没有这样的示例可执行此操作、也没有方法使用 RTC 设置时间和日期、这就是我使用此库(链接)设置时间和日期的原因。  现在、我想知道 TI 是否提供了任何外部库来在 一天中的任何特定时间唤醒 MCU。

    谢谢

    Jeevant Sah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeevant、  

    此应用手册实际上有点过时、适用于我们基于闪存的器件。  第5页(第6.1节)的顶部有一个 zip 文件夹、但我认为它对您没有太大帮助、因为它不适用于 FRAM。  

    我相信我们没有指定的 RTC 库。 我建议从一个 RTC driverlib 示例开始、并从该示例中进行修改。  

    我将与队友联系、以确保他们的安全。  

    此致、  

    Henok