This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:MSP430FR5989 (扫描接口 MSP430)短缺-扫描接口的替代解决方案

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989, MSP430FR5889, MSP430FR58891, MSP430FR59891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1115826/msp430fr5989-msp430fr5989-scan-interface-msp430-shortage---alternative-solution-for-scan-interface

器件型号:MSP430FR5989
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5889MSP430FR58891

我们的设计使用 msp430fr5989ipm、但 由于 MSP430 ESI 器件短缺、我们正在处理生产中的几个问题。

请您给我们一个替代方案/支持吗?

我们现在只能在可疑的经纪商中找到此 PN (msp430fr5989ipm)、价格很高(平均约30、00美元)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    如果您正在寻找替代器件、 我能否收到您的更多 系统要求(我看到您需要扫描接口、但其他因素如存储器大小、GPIO、通信接口等)、以便我可以找到最适合您系统的器件。

    如果您想保留同一器件、我建议您与 TI 技术销售代表(TSR)合作升级该器件。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、感谢您的帮助。

    是否可以仅为 MSP430FR5889替换 MSP430FR5989、否则会对固件级别产生影响?

    我注意到这两者的唯一区别是 AES、我们不使用它。 与 FR5989相比、该 PN 更容易找到、TI 库存中有少量库存。

    是否有任何其他可提供扫描接口的直接替换或其他 IC? 我们主要选择 MSP430的原因是改进了扫描接口(3通道) 和128k FRAM、其他要求为:1xSPI、1xUART、5个 GPIO 和 ADC12的一个通道。

    我还将尝试联系 TSR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    MSP430FR5889将是一个很好的替代方案、有其他器件、但它们不符合存储器规格或具有不同的引脚数。 至于固件、如果您不使用任何仅在 MSP430FR5989上提供的 AES 等功能、则代码将起作用。  

    还有 MSP430FR58891和 MSP430FR59891使用 I2C 引导加载程序而不是 UART。

    此致、

    Luke