This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:与 MSP430I2040 EVM 连接的电流互感器参考设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1115913/msp430i2040-current-transformer-connection-with-msp430i2040-evm-reference-design

器件型号:MSP430I2040

我们将 MSP430I2040 EVM (https://www.ti.com/lit/an/slaa638/slaa638.pdf)用于 计量应用开发。 我们需要测量最大32A 电流。

1) 1)是否可以通过开发套件上提供的分流器来测量32A 电流?

2) 2)如果我们必须使用 CT、那么哪种组合最适合此软件堆栈?

3) 3)此板的 CT 连接是否需要更改连接? 可用于 CT 连接到此开发套件的任何指南(https://www.ti.com/lit/an/slaa638/slaa638.pdf)?

谢谢你。