This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:v21.6.0.LTS 编译器错误

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1113848/msp430f5438a-v21-6-0-lts-compiler-error

器件型号:MSP430F5438A

结果如何?

谢谢、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我将在上一个主题中做出回应、因此所有讨论都在同一个位置。

    编辑:另一个线程已锁定、因此我将使用此线程。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认以下链接的问题是否与您的问题相同?  

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10828

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、它很相似、但这只是一个注释、如果用户点击了"Debug the Program"、则会有大量诊断、因此、正如您在我的上一个注释中看到的、在上一个锁定的帖子中、存在"检测到递增计数"行、但正如我说过的、 而不是编译失败的原因。 您可以按照我上次发布的上一个锁定帖子中的步骤重新创建此问题。 在我看来、汇编代码未正确生成。 只是我方面的一小部分。

    我假设该问题是由 TI 重新创建并由 TI 解决的... 在我发布最后一篇帖子后、没有人评论过。

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的澄清。 鉴于上述链接中跟踪的问题在编译类似代码时具有相同的症状、我建议等待问题的解决方案。

    请告诉我是否可以为其他任何事情提供帮助。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢