This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:设计小型金属开关的建议

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1111720/msp430fr2633-advice-on-designing-small-metal-switches

器件型号:MSP430FR2633

您好!

原型板上有几个 CapTIvate 金属开关(宽1cm 至1.5cm)。

但是、可能是因为按钮宽度接近、所以无论按下哪个开关、它都会做出响应。

如果您对对策或设计小型金属开关有任何建议、请告诉我。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是使用互电容模式还是自电容模式?

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    它使用自电容模式。

    开关尺寸为1到1.3cm、开关间隔约为0.5cm 到1cm。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    互电容更适合电极靠近在一起的设计。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan

    是否有任何方法来处理自我容量方法?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    根据 CapTIvate 设计指南、不建议:

    您可以在以下网址阅读有关该主题的更多信息: https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/1_83_00_08/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_basics.html#tightly-coupled-e-fields

    如果您选择自电容模式、则设计可能会出现交叉耦合和误触发问题。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    >如果选择自电容模式,则设计可能会出现交叉耦合和错误触发问题。

    金属触控是否支持互容量方法?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否参考了这种类型的元数据触控:

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Evan

    总之、在以下情况下使用金属触控进行设计时、是否理解很难抑制故障是正确的?
    ■开关尺寸为1至1.3cm、开关间隔约为0.5cm 至1cm。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan

    这有点紧急、因此如果您能尽快得到答案、将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    按钮周围和/或 PCB 背面是否有任何接地平面? 如果传感器周围没有任何或很少接地、电场将倾向于与相邻按钮交叉耦合。 您能否共享 PCB 文件(pdf 或 gerber)以便我们快速查看?

    尽管我怀疑这可能是灵敏度和触摸阈值问题。 您的转换计数设置是什么、您是否正确设置了触摸阈值?  您可以从大约250个转换计数开始。  设置转换增益= 100、不要更改它。  查看您是否仍有相同问题。

    您还可以发布 CAPT_UserConfig.c 和.h 文件、我可以告诉您有哪些设置并提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis

    感谢你的建议。

    我们将很快就您提供的确认项目与您联系。

    是否可以将私人消息用于布局共享?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    是的、好主意。  我已接受您的邀请。  告诉我您使用的 CAD 工具、并尝试生成光绘文件。  我通常可以找到一个能够工作的光绘查看器。 或者、为了使其变得简单、您可以对每一层进行屏幕截图并放入文档或电源点。