This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP EXP430G2 launchpad 写入器件存储器0xFFDE 时出错

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1114571/msp430g2553-msp-exp430g2-launchpad-error-writing-device-memory-0xffde

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2

该 LaunchPad 用于同一器件。

最近、尝试在 MSP430G2553上调试 LED 闪烁示例时抛出此错误。在0xFFDE 处写入器件存储器。 PWR LED 指示灯呈绿色

要验证并纠正可能出现的 Launchpad 故障、请执行以下操作:

  1. 如何测试闪存的电压或电流不全、例如仿真器上的目标跳线引脚或 LaunchPad 中的其他点
  2. 预期电压/电流值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想了解您遇到的问题。

    • 当您尝试对 LaunchPad 进行编程时、是否看到此错误?
    • 您如何连接到 LaunchPad? USB 或通过 MSP FET 或其他仿真器件进行通信?
    • 您使用的是什么示例? 您是否对其进行了修改?
    • 是否可以确认跳线配置正确?
    • 您使用的是 CCS 吗?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色框中应该有跳线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    非常感谢您的友好和及时支持。 以下是点选回复:

    • 在 Win8上使用 CCS v6.1.1
    • 创建新的 CCS 项目、选择 MSP430G2553
    • 选择演示 LED 示例
    • 全部构建
    • 连接了 Launchpad 的"MSP-EXP430G2"并在 Mini USB 电缆上检测到
    • 启动调试(抛出一个 ULP 建议对话框、然后显示下载进度条)
    • 最后、它抛出错误对话框"Error writing device memory at 0xFFDE"并定义调试会话
    • 仿真器/目标接口上填充的所有五个跳线(由下图中的6引脚 eZ430连接器指向)

    PS:以前在2010-11年期间在同一台笔记本电脑上使用的相同 Launchpad 和控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、幸运!

    0xFFDE 应该是这些器件上的 BSLKEY、所以在正常 JTAG 编程期间它不会被写入。 您是否可以使用较新版本的 CCS 尝试此操作、或者您是否在此处尝试支持传统系统?  

    我只想确保 LaunchPad 本身在这段时间之后仍能正常工作。  

    此致、
    Brandon Fisher