This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR60471:在 CH0IN 和 CH1IN 上使用模拟滤波器

Guru**** 2557230 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1115121/msp430fr60471-using-analog-filter-at-the-ch0in-and-ch1in

器件型号:MSP430FR60471
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

您好!

我们将 MSP430FR6047用于超声波感应、并借用了 MSP430FR6047EVM 中的电路。 为了进一步降低噪声、我们需要调整 CH0IN 和 CH1IN 电路、该电路目前如下所示:

在 J5和 J1处连接了两个换能器。

我在这里有几个问题:

1.在获取换能器信号时,CH0OUT 或 CH1OUT 的状态是什么? (它是保持在接地还是高阻抗)

2.是否进行阻抗匹配? 该电路如何在这方面提供帮助?

此致、

Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些问题的答案可在 FR6xx 系列的用户指南中找到。 在 SLAU367P 中、请参阅21.3.3节。 它解释了发送和接收序列的每个部分、包括 TX 和 RX 引脚的偏置电平。