This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:无法获取任何 ADC 捕获

Guru**** 1737970 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1109821/evm430-fr6043-cannot-get-any-adc-capture-whatsoever

器件型号:EVM430-FR6043

我将175kHz 超声波换能器连接到一个水容器、因此我可以测量反射波、但我无法在采集时看到任何数据。  我将传感器连接到 J5引脚、并在电路板底部的探测点处放置一个示波器。  我在 GUI 中包含了我的设置和设置的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在其默认配置中、您尝试执行的测量将无法与 USS 设计中心和6043 EVM 配合使用。 它设置为具有发送器和接收器的双传感器系统、因此可以测量两者之间的飞行时间差。 要 使用单个传感器进行测量、需要至少修改演示代码、还可能需要更改硬件。 我可能错了、但我不相信水库的工作频率低至175kHz、因为这更是燃气流量测量的典型频率。

    此 MSP Academy 页面 是对基本系统尝试执行的操作的良好介绍、但它还链接到"推荐资源"部分中的许多有用文档。 一个文档 TIDM-02005介绍了如何通过绕过 AFE/前端放大器来设置 EVM 用于水测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想检查您的项目是水表还是燃气表。 因为我们针对这两个仪表的解决方案在硬件和软件上都有很大不同。  

    如果是燃气表解决方案、则不应将换能器置于水中。 如果这是水表、我们建议使用1MHz/2MHz 传感器。 下面是一个将 EVM430-FR6043用于水表应用的应用手册。 它需要在 EVM 板上进行硬件修改。 水表的连接方式错误。  https://www.ti.com/lit/ug/tidues5a/tidues5a.pdf

    我注意到您只有一个传感器。 这 是适合您的应用的功能吗?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想澄清一下、这是一个液位传感应用、但我们不使用飞行时间测量、而是尝试分析反射波形、以查看容器壁的另一侧是否有液体。  很抱歉,我有任何困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 因此、在您的应用中、超声波信号必须通过容器的塑料壁、然后反射回容器的另一侧、并再次穿过墙壁、以便传感器接收。 实现这一目标通常是不可能的。 超声波信号将减少大量能量通过材料。 在您的应用中几乎无法接收该信号。  

    以下是一种使用超声波解决方案实现液位感应应用的方法。  https://www.ti.com/lit/an/slaa951a/slaa951a.pdf

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    首先、上周在我们的会议期间与您进行了良好的交谈。  您有一个令人兴奋的应用。

    尽管如此,前面提到的意见是有效的。  正如 Seth 所说的、只有一个换能器、这将很难实现。  随着现金的增加、slaa951a 应用手册可能值得查看。

    最后、我要补充的是、我们的毫米波雷达传感器还可用于高精度测量液位。  如需了解更多详细信息、请随时查看 TI 网站 dev.ti.com 上提供的此样片项目  :液位感应(TI.com)

    请告诉我们我们如何能够提供进一步的帮助。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    我们刚刚获得了另一个 EVM 板。  今天、我可能会尝试在与其他项目发生中断时获得一些测量结果。  感谢您的所有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、太棒了、感谢您这么做(获得另一个电路板)以及再次尝试。  请务必及时向我们发布、谢谢。

    Chris