This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:控制在激活模式下挂起

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2422, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1114039/msp430fr2422-control-getting-hung-in-active-mode

器件型号:MSP430FR2422
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2433

 MSP430FR2422用作 RTC、3.0V 电池作为备用。

系统在正常运行(AM)期间运行@ 5V 电源。当无电源(5V)时、系统切换至3.0V 电池 电源和控制器开关  

将唤醒源作为引脚中断和 RTC 计时器溢出 中断的 LPM3、5设置为 LPM3。  

问题案例:当系统在工作模式下从5V 电压运行时,某个时间控制器挂起且从不恢复。  仅在上电复位时恢复。

注意:当控制器挂起时,它会观察到它始终处于活动模式,而不是处于 LPM。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

    您没有直接从5V 电源轨运行 MSP430FR2422、对吧? 根据您的措辞、我认为不是这样、但我只想确保。 此外、您在多个电路板上还是仅在单个电路板上看到这种情况?  

    [引用 userid="508943" URL"~μ C/support/microcontroller /msp-lust-power-microcontroller 组/msp430/f/msp-lust-microcontroller 论坛/1114039/msp430fr2422-control-ging-hung in -active-mode"]至 LPM3、5、其中唤醒源作为引脚中断、RTC 计时器溢出  [引用/引用]

    您如何配置 RTC 计数器、计时器溢出的间隔是多少?  

    如果 缩短此间隔、您是否看到故障发生得更快?  

    [~用户名="508943" URL" URL ="μ C/支持/微控制器/MSP-low 功耗微控制器-group/msp430/f/MSP-low 功耗微控制器-forum/1114039/msp430fr2422-control-ging-hung in -active-mode"]

    问题案例:当系统在工作模式下从5V 电压运行时,某个时间控制器挂起且从不恢复。  仅在上电复位时恢复。

    注意:当控制器挂起时,它会观察到它始终处于活动模式,而不是处于 LPM。  

    [/报价]

    发生故障通常需要多长时间? 此外、您如何确定功率模式、是通过电流测量还是通过其他方法来确定功率模式?

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430FR2422 将从两个电源获取电源  

    1.外部5V,转换为3.1v。

    2.无 外部电源时的板载电池3.1v。

    [~ userid="315008" URL"支持/微控制器/MSP-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1114039/msp430fr2422-control-ging-hung in -active-mode/4128968#4128968 "]您如何为您的 RTC 溢出计数器和计数器间隔配置什么计数器?  [/报价]

    RTC 计数器配置有外部晶振(32768Hz、进一步除以   1024。

    在正常运行(AM)下、它溢出@34 min、即65279计数

    在从 AM 转换到 LPM3.5期间。

    RTC 将重新配置为在2秒(即64个计数)发生溢出。这样我们就可以验证  

    电源转换、并且由于噪声而未触发。  验证后、将 RTC 溢出配置回34分钟

    断电 检测通过使用 ADC (使用 v ref internal 1.5v 配置)完成。

     

    if (gAdcFltr>=10)    检测到断电  


      UCA0IE &=~UCRXIE;   //可调 UART 中断
      gAdcFltr=0;
      *(unsigned int *)(BKMEM_BAS+2)=(*(unsigned int*)&TIMESTAMP[0]);
      *(unsigned int *)(BKMEM_BASE+4)=(*(unsigned int*)&TIMESTAMP[2]);

      SYSCFG2 &=~(ADCPCTL3);
     P1SEL0 = 0;
     P1SEL1 = 0;

     P1DIR =(BIT0 |BIT1 |BIT2 | BIT3 | BIT4 | BIT5| BIT6 | BIT7);
     P2DIR =(BIT2 | BIT3 | BIT4 | BIT5| BIT6 | BIT7);

      P1OUT = 0;
      P2OUT = 0;

      P2IES = 0x00;//低边沿到高边沿
      P2IFG = 0;
      P2IE = 0;
      /_________________________

     ADCCTL0 &=~(ADCSHT_2 | ADCON);// ADCON、S&H=16 ADC CLKS
      ADCCTL1 &=~ADCSHP;// ADCCLK = MODOSC;采样计时器
      // ADCCTL2 |= ADCRES;// 10位转换结果
      ADCIE &=~ADCIE0;//启用 ADC 转换完成中断
      ADCMCTL0 &=~(ADCINCH_3 | ADCSREF_1);// A1 ADC 输入选择;Vref=1.5V
      

       // RTC 溢出更改为2秒
      {
           unsigned int temp;
           RTCMOD = 64;
           temp = RTCCNT;
           RTCCTL = 0x2742;       //重置 RTC 计数器  
          gRtcTMRCntVal += temp;
          gRtcSecCounter +=(gRtcTMRCntVal /32);
          gRtcTMRCntVal = gRtcTMRCntVal%32;
      }

    //_________________ 输入 LMP3.5_________________

      PMMCTL0_H = PMMPW_H;//打开 PMM 寄存器进行写入
      PMMCTL0_L |= PMMREGOFF;//并设置 PMMREGOFF
      PMMCTL2 &=~INTREFEN;//禁用内部基准
      PMMCTL0_H = 0;//锁定 PMM 寄存器
       __no_operation();
       __no_operation();
       __no_operation();
       _bis_SR_register (LPM3_bits | GIE);//使用中断转至 LPM3
       __no_operation();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

    我假设该代码也是较大控制环路的一部分吗? 您的 ISR 是什么样子的?  

    这种情况是否发生在多个电路板上、以及在5V 故障时是否持续发生故障?  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    以下是我的主 UART ISR 缺失( 那里没有这样的挂起代码,但假设标志是自动清除,我不清除那里的任何标志)。

    多个电路板存在该问题、

    测试条件:电路板使用连续5V 电源运行,RTC 电路板连接到另一个5V 电源的电路板  

    提供给我们的 RTC 板。电机和螺线管等负载连接到其他板、因此可能会产生噪声。

    某些时间板在10分钟内挂起、甚至需要一天的时间。   

    /* --COPYRIGHT--,BSD_EX
     * Copyright (c) 2014, Texas Instruments Incorporated
     * All rights reserved.
     *
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     *
     * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     *
     * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     *
     * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
     *    from this software without specific prior written permission.
     *
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
     * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     *
     *******************************************************************************
     *
     *                       MSP430 CODE EXAMPLE DISCLAIMER
     *
     * MSP430 code examples are self-contained low-level programs that typically
     * demonstrate a single peripheral function or device feature in a highly
     * concise manner. For this the code may rely on the device's power-on default
     * register values and settings such as the clock configuration and care must
     * be taken when combining code from several examples to avoid potential side
     * effects. Also see www.ti.com/grace for a GUI- and www.ti.com/msp430ware
     * for an API functional library-approach to peripheral configuration.
     *
     * --/COPYRIGHT--*/
    //******************************************************************************
    //   MSP430FR2422 Demo - RTC, device enter LPM3.5 and toggle P1.0 in RTC
    //                       interrupt handling every 1s
    //
    //
    //   Description: Device enter LPM3.5 after configuring the RTC. The RTC wakes
    //   the device up from LPM3.5 every second and toggles P1.0.
    //   It also stores the state of P0OUT in the Backup RAM Registers.
    //
    //   XT1 = 32kHz, ACLK = default, MCLK = SMCLK = default, DCODIV = ~1MHz.
    //
    //            MSP430FR2422
    //         -----------------
    //     /|\|                 |
    //      | |                 |
    //      | |        XIN(P2.0)|--
    //      --|RST              |  ~32768Hz
    //        |       XOUT(P2.1)|--
    //        |                 |
    //        |             P1.0|-->LED
    //
    //  Rui Ji
    //  Texas Instruments Inc.
    //  May 2017
    //  Built with IAR Embedded Workbench v6.50 & Code Composer Studio v7.0.0
    //******************************************************************************
    #include <msp430.h>
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #include "app\sysDef.h"
    #include "app\SerialCom.h"
    #include "app\flashStorage.h"
    #include "app\dataFrames.h"
    #include "app\myRtc.h"
    #include "app\utility.h"
    
    
    
    
    //#pragma PERSISTENT (timeStamp)
    unsigned char timeStamp[4] = {0};
    #pragma PERSISTENT (gMemoryExtRtcAry)
    unsigned char gMemoryExtRtcAry[sizeof(EXT_RTC_STRUCT)] = {0};
    #pragma PERSISTENT (tst)
    unsigned char tst=0;
    
    
    extern unsigned char uartRcvdByte;
    extern void frameProcess(void);
    extern volatile unsigned char dataFrameFlg,dataIndex;
    extern   unsigned char uartDataFrame[];
    extern RTC_VALUE_STRUCT gRtc;
    //_____Function protos_____________________________________
    void adcInit(void);
    void sysInit(void);
    void uartInit(void);
     void enterLPM_3_5(void);
    unsigned char isFlashWrtRqd(void);
    void clearOCD(void);
    void dly1(unsigned int count);
    void dly_pump_check_at_powerup(void);
    void sysInit(void);
    void processFilterLife(void);
    void filter_life_update(void);
    void ResetFunctionality(void);
    unsigned char isTimeValid(RTC_VALUE_STRUCT* time);
    unsigned char rtcTimeValidation(void);
    void updateServiceDays(void);
    unsigned long getDateTimeInMin(RTC_VALUE_STRUCT date);
    unsigned int getAdc(void);
    //________________________Variables________________________
    
    unsigned char gCryptoCode1,gRand1;
    const unsigned int gMntToDays[13]={0,0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334};
    
    volatile Sflags  gFlags;
    volatile struct ProductStatus   productStatus;
    
    unsigned char gSecCounter;
    unsigned char rquestId=0,rqstReTry;
    EXT_RTC_STRUCT gExtRtcData,gStoredExtRtcData,gMemoryExtRtcData;
    volatile unsigned char  g_Mode=0,g_PowerOnDly,gRtcReady;
    volatile unsigned char  g_Mode11;
    unsigned int ADC_Result=0;
    volatile unsigned char gAdcReady=0;
    volatile unsigned char gAdcFltr=0;
    volatile unsigned char gTmOutCntr=0;
    //________________________________________________________
    
    int main(void)
    {
        WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;               // Stop WDT
      //  SFRRPCR  |= (SYSRSTUP__PULLUP|SYSRSTRE__ENABLE);
        SFRRPCR  |= (SYSRSTUP__PULLUP|SYSRSTRE__ENABLE|SYSNMI__NMI);
    
        P1DIR  =  (BIT0 |BIT1 |BIT2 | BIT3| BIT4| BIT5| BIT6| BIT7);        // make all port output and make it zero
        P2DIR = ( BIT3| BIT4| BIT5| BIT6| BIT7);
        P1OUT = 0;
        P2OUT = 0;
    
    
        //___ Initialize XT1 32kHz crystal______________________________________
        P2SEL1 |= BIT0 | BIT1;                  // set XT1 pin as second function
        do
        {
            CSCTL7 &= ~(XT1OFFG | DCOFFG);          // Clear XT1 and DCO fault flag
            SFRIFG1 &= ~OFIFG;
        }while (SFRIFG1 & OFIFG);                   // Test oscillator fault flag
    
        __bis_SR_register(SCG0);                    // disable FLL
        //CSCTL3 |= SELREF__XT1CLK;                 // Set XT1CLK as FLL reference source
        CSCTL3 |= SELREF__REFOCLK;                  // Set XT1CLK as FLL reference source
        //CSCTL4 = SELMS__XT1CLK | SELA__XT1CLK;    // set ACLK = XT1CLK = 32768Hz
        CSCTL4 = SELA__XT1CLK;                      // set ACLK = XT1CLK = 32768Hz
    
    
        //SFRIE1 |= OFIE;                           //enable interrupt for oscillator fault
        //______________________________________________________________________
    
    //    PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;                   // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate previously configured port settings
    
        // First determine whether we are coming out of an LPMx.5 or a regular RESET.
        if (SYSRSTIV == SYSRSTIV_LPM5WU)        // When woken up from LPM3.5, reinit
        {
           // RTCIV = 0;
    
            if(RTCIV)                           // code restarted with rtc overflow?
            {
    
    
                if(RTC_LPM_RELOAD != RTCMOD)    //rtc in normal(34min) or  its validating mode(2 sec)?
                {
                    unsigned int temp;
                    gRtcSecCounter+=2;
    
                    RTCMOD = RTC_LPM_RELOAD;    //  34 min overflow
                    temp  = RTCCNT;
                    RTCCTL = 0x2742;            // reset counter
                    gRtcTMRCntVal += temp;
    
                }else
                {
                               // overflow time keeping
                    RTC_TEMP_CNTR = (RTC_TEMP_CNTR+ 1);
                }
                RTCIV=0;                        // clear interrupt flag
            }
            else                // woke up due to power on wake up pin  so enter into lpm for validation 2 sec
            {
                //entering into rtc validation mode
                {
                     unsigned int temp;
                     RTCMOD = RTC_VALIDATION_RELOAD0;
    
                     temp  = RTCCNT;
                     RTCCTL = 0x2742; // reset counter
                     gRtcTMRCntVal += temp;
                     gRtcSecCounter += (gRtcTMRCntVal/32);
                     gRtcTMRCntVal = gRtcTMRCntVal%32;
                 }
    
                P2IFG = 0;
                P2IE   = 0;                             // disable pin wake up
                PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
                PMMCTL0_H = PMMPW_H;                    // Open PMM Registers for write
                PMMCTL0_L |= PMMREGOFF;                 // and set PMMREGOFF
                PMMCTL0_H = 0;                          // Lock PMM Registers
                 __no_operation();
                 __no_operation();
                 __bis_SR_register(LPM3_bits | GIE); // Go to LPM3 with interrupt
                 __no_operation();
            }
    
            // code comes her only on rtc wake up RTC validation
    
            P2DIR &= ~BIT2;
            P1DIR &= ~BIT3;
            PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
            P2IFG = 0;
    
            if(POWER_STATUS!=0)                         // chaeck power condition
            {                                           // powered
    
                (*(unsigned int*)&timeStamp[0])=*(unsigned int *)(BKMEM_BASE+2);
                (*(unsigned int*)&timeStamp[2])=*(unsigned int *)(BKMEM_BASE+4);
    
                uartInit();
                //______timer____________________
                TA0CCTL0 |= CCIE;                   //eNABLE INTERRUPT
                TA0CTL = TASSEL_1+MC_1+ID_3;        //TASSEL_1 -use ACLK,MC_1 upcount,ID_3 -divide by 3
                // TA0CTL = TASSEL_1+MC_0+ID_3;     //TASSEL_1 -use ACLK,MC_0 hALT,ID_3 -divide by 3
                TA0CCR0 = 2048;//;                  //500msec value
    
                //________________Port Pin Interrupt______________
    
                P2IE   = 0;         // disable interrupt
                //____________adc config_____________
                  {
    
    
                     adcInit();
    
                  }
    
                __enable_interrupt();
            }else                           // not powered  enter into LPM with pin interrupt
            {
    
               //Entering into Low power mode with wakeup interrupt
                P2DIR &= ~BIT2;
                P1SEL0 = 0;
                P2SEL1 = BIT0 | BIT1;
                P1OUT = 0;
                P2OUT = 0;
    
                P2IES  = 0x00;                          // 2.2 Low to High edge
                P2IFG = 0;
                P2IE   = BIT2;                          // enable pin interrupt
    
                PMMCTL0_H = PMMPW_H;                    // Open PMM Registers for write
                PMMCTL0_L |= PMMREGOFF;                 // and set PMMREGOFF
                PMMCTL0_H = 0;                          // Lock PMM Registers
                __no_operation();
                __no_operation();
                __bis_SR_register(LPM3_bits | GIE); // Go to LPM3 with interrupt
                __no_operation();
    
            }
    
    
    
    
    
    
        }
        else                // restart due to reset or power on reset
        {
            RTC_VALUE_STRUCT dd;            // load a default time value
            dd.min =0;
            dd.hr = 1;
            dd.day = 1;
            dd.month = 1;
            dd.year =22;
    
    
            // Device powered up from a cold start.
            uartInit();
    
            //PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
            RTC_TEMP_CNTR = 0;
            gRtcTMRCntVal = 0;
            gPwrOffCount  = 0;
            gPwrOffCount_Dbg=0;
            gRtcSecCounter=0;
            gRtcVlidnReloadInex=0;
            // Initialize RTC
            SYSCFG2 = RTCCKSEL;                              // Set RTC CLK to ACLK
            RTCMOD = RTC_LPM_RELOAD;
            RTCCTL = RTCSS__XT1CLK | RTCSR | RTCPS__1024 | RTCIE;
    
    
              //______timer____________________
             TA0CCTL0 |= CCIE;                //eNABLE INTERRUPT
             TA0CTL = TASSEL_1+MC_1+ID_3;    //TASSEL_1 -use ACLK,MC_1 upcount,ID_3 -divide by 3
             // TA0CTL = TASSEL_1+MC_0+ID_3;  //TASSEL_1 -use ACLK,MC_0 hALT,ID_3 -divide by 3
             TA0CCR0 = 2048;//;                 //500msec value
    
             //________________Port Pin Interrupt______________
             P1OUT  = 0x00;
             P2IE   = 0;         // disable interrupt
             //____________adc config_____________
               {
                  adcInit();
    
               }
    
             (*(unsigned long*)timeStamp)=convertDateToTmStamp(&dd);
             __enable_interrupt();
        }
    
    //________________App start_______________________________________________
    
        P1DIR |= BIT2;              // enable TXT level conversion
        P1OUT |= BIT2;              // enable TXT level conversion mosfet turned on
        PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
        initFlashData();
        gRtcReady=0;
        gAdcFltr =0;
    
    
    
    
        __bic_SR_register(SCG0);            // enable fll
    
        #ifdef _DEBUG
          uart1_put_value("Start",1);
        #endif
    
          //______________Init Variable______________________________________________
    
          memset((unsigned char*)&productStatus,0,sizeof(struct ProductStatus));
          memset((unsigned char*)&gFlags,0,(sizeof(Sflags)));
    
          SEC_LOOP_FLG = 0;
          gSecCounter = 0;
          g_Mode = 0;
          g_PowerOnDly = PWR_ON_DLY;
    
    
          // To out put aclk clk @ P11
    
          P1DIR  |=(BIT1|BIT2);
          P1SEL1 |= BIT1 ;
    
    
    
    
          while(1)
          {
    
    
             enterLPM_3_5();            // check power condition
    
              //___________Delay Timer_______________________________
            if(_500mSEC_TOGLE_STATUS)
            {
              _500mSEC_TOGLE_STATUS = 0;
              _500mSEC_LOOP_FLG     = 1;
              gSecCounter++;
              if(gSecCounter>1)
              {
                  SEC_LOOP_FLG = 1;
                  gSecCounter  = 0;
              }
            }
    
              //__________________data frames _____________________________________
    
    
          if(dataFrameFlg == 2 )                  // frames available for processing
          {
    
              frameProcess();
    
              dataFrameFlg =0;
              dataIndex =0;
          }
          else                    // periodic data frames
          {
              if(_500mSEC_LOOP_FLG==1)
              {
                 //if(rquestId == 0)
                  {
                      if(gRtcReady)   putDateTime(CMD_PERIODIC);
                  }
                 /*else
                  {
                     if(gRtcReady)
                      putDateTime(CMD_PERIODIC);
    
                  }*/
              }
    
    
          }
    
    
         //__________________1 Sec Section__________________________________________
    
          if(SEC_LOOP_FLG)
          {
    
    
            //  if(g_PowerOnDly == 0)
              {
                  readRTC();
                  gRtcReady = 1;
              }
    
    
    #ifdef _DEBUG
              {
                 // char str[30]={0};
    
               /* strcat(str, "Rtc ");
                itoa(gRtc.hr,(unsigned char*)&str[strlen(str)]);
                strcat(&str[strlen(str)], ":");
                itoa(gRtc.min,(unsigned char*)&str[strlen(str)]);
                strcat(&str[strlen(str)], ":");
                itoa(secRTC,(unsigned char*)&str[strlen(str)]);
                strcat(&str[strlen(str)], "  ");
                itoa(gRtc.day,(unsigned char*)&str[strlen(str)]);
                strcat(&str[strlen(str)], "/");
                itoa(gRtc.month,(unsigned char*)&str[strlen(str)]);
               strcat(&str[strlen(str)], "/");
                itoa(gRtc.year,(unsigned char*)&str[strlen(str)]);
                uart1_put_value((unsigned char*)str,0);
    */
                  // uart1_put_value("PC",gPwrOffCount_Dbg);
                   
    
    
    
              }
    #endif
    
    
              //___________________Flash Write___________________________________
              if(productStatus.status9.status9_bits.compStatus == 1)
              {
    
                  if(isFlashWrtRqd())
                  {
                     Write_DATAFLASH_ARRAY((unsigned char *)&gStoredExtRtcData,sizeof(EXT_RTC_STRUCT));
                     memcpy(&gMemoryExtRtcData,&gStoredExtRtcData,sizeof(EXT_RTC_STRUCT));
    //                      uart0_put_value("Flash Write  :",1);
                  }
    
              }
    
    
          }
    
          //__________________end of 1 Sec Section__________________________________________
    
    
          if(g_PowerOnDly)
          {
              g_Mode = MODE_POWER_ON;
              secDownCounter((unsigned char*)&g_PowerOnDly);
          }
          else
          {
             g_Mode = MODE_IDLE;
    
          }
    
              //______________________________________________________
              SEC_LOOP_FLG = 0;
              _500mSEC_LOOP_FLG = 0;
    
          }
    
    
    }
    
    
    
    #pragma vector = RTC_VECTOR
    __interrupt void RTC_ISR(void)
    {
        RTCIV = 0;
        RTC_TEMP_CNTR += 1;
    }
    
    #pragma vector=PORT2_VECTOR
    __interrupt void Port_2(void)
    {
             //Clear P1.3 IFG if no port1 pins are configured as interrupt
             //   uart1_put_value("int P2 ",P2IN);
                P2IFG = 0;
    
    }
    #pragma vector=PORT1_VECTOR
    __interrupt void Port_1(void)
    {
                P1IFG = 0;                            //Clear P1.3 IFG if no port1 pins are configured as interrupt
    
    }
    
    // TIMER A  interrupt service routine
    #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
    __interrupt void TIMER0_A0_ISR(void)
    {
        _500mSEC_TOGLE_STATUS = 1;
        TA0CCTL0 &= ~CCIFG;
    
    }
    
    
    #pragma vector=UNMI_VECTOR
    __interrupt void UNMI_ISR(void)
    {
        /* do
           {
               // set a breakpoint on the line below to observe XT1 operating from VLO
               // when the breakpoint is hit during a crystal fault
               CSCTL7 &= ~XT1OFFG;                 // Clear XT1 fault flag
               SFRIFG1 &= ~OFIFG;
    
               __delay_cycles(25000);              // time for flag to get set again
           }while (SFRIFG1&OFIFG);                 // Test oscillator fault flag
       */
    
    
         //  SFRIFG1 &= ~NMIIFG;
    }
    
    
    unsigned char isFlashWrtRqd(void)
    {
    //  if(compRTC_DateTime())
    //  {
    //      //if(gExtRtcData.flags.RTC_startBit ==1)
    //      {
    //          gStoredExtRtcData.gRtcValue.year = gExtRtcData.gRtcValue.year;
    //          gStoredExtRtcData.gRtcValue.month = gExtRtcData.gRtcValue.month;
    //          gStoredExtRtcData.gRtcValue.day = gExtRtcData.gRtcValue.day;
    //          gStoredExtRtcData.gRtcValue.hr = gExtRtcData.gRtcValue.hr;
    //          gStoredExtRtcData.gRtcValue.min = gExtRtcData.gRtcValue.min;
    //          return 1;
    //      }
    //  }
    
        if(gStoredExtRtcData.flags.RTC_startBit != gMemoryExtRtcData.flags.RTC_startBit) return 1;
    //  if(gStoredExtRtcData.flags.RTC_tamperedBit != gMemoryExtRtcData.flags.RTC_tamperedBit) return 1;
    //  if(abs(gStoredExtRtcData.actualDays - gMemoryExtRtcData.actualDays) > 0) return 1;
    
        return 0;
    }
    
    unsigned char isTimeValid(RTC_VALUE_STRUCT* time)
    {
    
        if((time->min>59)||(time->hr>23)||(time->day>31)||(time->day<1)||(time->month>12)||(time->month<1)||(time->year<21)||(time->year>99))
        {
            return 0;
        }
        return 1;
    }
    //unsigned char rtcTimeValidation(void)
    //{
    //  unsigned long time1=0;
    //  unsigned char ret = 0;
    //  if(productStatus.status9.status9_bits.compStatus == 1)
    //  {
    
    
    //          time1 = getDateTimeInMin(gStoredExtRtcData.gRtcValue);
    ////            time1=((unsigned long)(gStoredExtRtcData.gRtcValue.year*365)*(24 *60));
    ////            time1+=((unsigned long)gMntToDays[gStoredExtRtcData.gRtcValue.month]*(24 *60));
    ////          time1+=(gStoredExtRtcData.gRtcValue.day*24*60);
    ////          time1+=((gStoredExtRtcData.gRtcValue.hr*60)+gStoredExtRtcData.gRtcValue.min);
    //
    //          currentTime = getDateTimeInMin(gRtc);
    ////            currentTime=((unsigned long)(gRtc.year*365)*(24 *60));
    ////          currentTime+=((unsigned long) gMntToDays[gRtc.month]*(24 *60));
    ////          currentTime+=(gRtc.day*24*60);
    ////          currentTime+=((gRtc.hr*60)+gRtc.min);
    //
    //
    
    
    //
    //          if(currentTime>=time1)
    //          {
    //
    //              ret= 0;
    //
    //          }
    //          else
    //          {
    //              ret= RTC_TAMPERED;
    //              //uart0_put_value("t set : ",2);
    //              //uart0_put_value("currentTime: ",currentTime);
    //              //uart0_put_value("time1: ",time1);
    
    //          }
    //
    //      //uart0_put_value("time1: ",time1);
    //      //uart0_put_value("time2: ",time2);
    //          //uart0_put_value("ret:",ret);
    //      if(ret == 0)
    //      {
    //          memcpy(&gStoredExtRtcData.gRtcValue,&gRtc,sizeof(RTC_VALUE_STRUCT));
    
    //      updateServiceDays();
    //      }
    //
    //  }
    //  if(ret ==1)
    //  {
    //      gStoredExtRtcData.flags.RTC_tamperedBit = 1;//uart0_put_value("t set : ",0);
    
    //  }else
    //  {
    //          gStoredExtRtcData.flags.RTC_tamperedBit =0;
    //      //uart0_put_value("t clr : ",0);
    //  }
    //
    //  return ret;
    //
    //}
    
    unsigned long getDateTimeInMin(RTC_VALUE_STRUCT date)
    {
        unsigned long ret;
    
        ret=((unsigned long)( date.year*365)*(24 *60));
        ret+=((unsigned long) gMntToDays[ date.month]*(24 *60));
        ret+=( date.day*24*60);
        ret+=(( date.hr*60)+ date.min);
    
        return ret;
    }
    
    
    void Write_DATAFLASH_ARRAY(unsigned char* wData,unsigned char length)
    {
        unsigned char i;
    
        for(i=0;i<length;i++)
        {
            SYSCFG0 = FRWPPW | DFWP;
            gMemoryExtRtcAry[i]=wData[i];
            SYSCFG0 = FRWPPW | PFWP | DFWP;
        }
    
    
    
    }
    
    void Read_DATAFLASH_ARRAY(unsigned char* rData,unsigned char length)
    {
        unsigned char i;
        for(i=0;i<length;i++)
        {
            rData[i] = gMemoryExtRtcAry[i];
    
        }
    
    
    }
    
    
     void enterLPM_3_5(void)
    {
       // uart1_put_value("Ent LPM3 : ",(*(unsigned long*)timeStamp));
    
    
         getAdc();
    
        if(ADC_Result<POWER_OFF_THLD)
         {
             do
             {
                 __delay_cycles(10);
                 getAdc();
                 if(gAdcReady == 0)
                 {
                    gAdcFltr =0;
                    break;
                  }
                 else
                 {
                     if(ADC_Result<POWER_OFF_THLD) gAdcFltr++;
                     else
                     {
                         gAdcFltr =0;
                         break;
                     }
                 }
    
             }while(gAdcFltr<10);
    
         }
    
    
        if(gAdcFltr>=10)
       // if(ADC_Result<POWER_OFF_THLD)
        {
            //P1SEL1 =0;
            UCA0IE &= ~UCRXIE;
            gAdcFltr=0;
            *(unsigned int *)(BKMEM_BASE+2) =  (*(unsigned int*)&timeStamp[0]);
            *(unsigned int *)(BKMEM_BASE+4) =  (*(unsigned int*)&timeStamp[2]);
    
            SYSCFG2 &= ~(ADCPCTL3);
            P1SEL0 = 0;
            P1SEL1 = 0;
    
            P1DIR  =  (BIT0 |BIT1 |BIT2 | BIT3| BIT4| BIT5| BIT6| BIT7);
            P2DIR = (BIT2 | BIT3| BIT4| BIT5| BIT6| BIT7);
            //P2DIR = (BIT3| BIT4| BIT5| BIT6| BIT7);
            P1OUT = 0;
            P2OUT = 0;
    
            P2IES  = 0x00;                    //  Low to High edge
            P2IFG = 0;
            P2IE   = 0;
            //________________________
    
            ADCCTL0 &= ~(ADCSHT_2 | ADCON);                             // ADCON, S&H=16 ADC clks
            ADCCTL1 &= ~ADCSHP;                                         // ADCCLK = MODOSC; sampling timer
            // ADCCTL2 |= ADCRES;                                       // 10-bit conversion results
            ADCIE &= ~ADCIE0;                                           // Enable ADC conv complete interrupt
            ADCMCTL0 &= ~(ADCINCH_3 | ADCSREF_1);                       // A1 ADC input select; Vref=1.5V
         //   PMMCTL0_H = PMMPW_H;                                        // Unlock the PMM registers
         //   PMMCTL2 &= ~INTREFEN;                                       // disable internal reference
    
            gPwrOffCount = (gPwrOffCount+1);
            gPwrOffCount_Dbg = gPwrOffCount_Dbg+1;
           {
               unsigned int temp;
    //           gRtcVlidnReloadInex=gRtcVlidnReloadInex+1;
    //            if(gRtcVlidnReloadInex > 10 ) gRtcVlidnReloadInex = 0;
    
                RTCMOD = RTC_VALIDATION_RELOAD0;//gRtcVlidnReloadVal[gRtcVlidnReloadInex];
               temp  = RTCCNT;
               RTCCTL = 0x2742; // reset counter
               gRtcTMRCntVal += temp;
               gRtcSecCounter += (gRtcTMRCntVal/32);
               gRtcTMRCntVal = gRtcTMRCntVal%32;
           }
    
            //_______________________
    
           PMMCTL0_H = PMMPW_H;                    // Open PMM Registers for write
           PMMCTL0_L |= PMMREGOFF;                 // and set PMMREGOFF
           PMMCTL2 &= ~INTREFEN;                   // disable internal reference
           PMMCTL0_H = 0;                          // Lock PMM Registers
           __no_operation();
           __no_operation();
           __no_operation();
           __bis_SR_register(LPM3_bits | GIE); // Go to LPM3 with interrupt
           __no_operation();
        }
    
    
    
    }
    
    
     // ADC interrupt service routine
    
     void __attribute__ ((interrupt(ADC_VECTOR))) ADC_ISR (void)
    
     {
         switch(__even_in_range(ADCIV,ADCIV_ADCIFG))
         {
             case ADCIV_NONE:
                 break;
             case ADCIV_ADCOVIFG:
                 break;
             case ADCIV_ADCTOVIFG:
                 break;
             case ADCIV_ADCHIIFG:
                 break;
             case ADCIV_ADCLOIFG:
                 break;
             case ADCIV_ADCINIFG:
                 break;
             case ADCIV_ADCIFG:
                 ADC_Result = ADCMEM0;
                 gAdcReady = 1;
                 break;
             default:
                 break;
         }
     }
    
     /*unsigned int getAdc(void)
     {
         gAdcReady=0;
         gTmOutCntr =0;
         ADCCTL0 |= ADCENC | ADCSC;                            // Sampling and conversion start
         while((gAdcReady==0) &&(gTmOutCntr < 200))
         {
             gTmOutCntr++;
             __delay_cycles(15);
    
         }
    
    
         return gAdcReady;
    
     }
     void adcInit(void)
     {
          SYSCFG2 |= ADCPCTL3;
          // Configure ADC10
          ADCCTL0 |= ADCSHT_2 | ADCON;                              // ADCON, S&H=16 ADC clks
          ADCCTL1 |= ADCSHP;                                        // ADCCLK = MODOSC; sampling timer
          ADCCTL2 |= ADCRES;                                        // 10-bit conversion results
          ADCIE |= ADCIE0;                                          // Enable ADC conv complete interrupt
          ADCMCTL0 |= ADCINCH_3 | ADCSREF_1;                        // A1 ADC input select; Vref=1.5V
    
          // Configure reference
          PMMCTL0_H = PMMPW_H;                                      // Unlock the PMM registers
          PMMCTL2 |= INTREFEN;                                      // Enable internal reference
          __delay_cycles(400);
    
     }
    
    
     */
     unsigned int getAdc(void)
     {
    
         ADCCTL0 |= ADCENC | ADCSC;                            // Sampling and conversion start
         gAdcReady=0;
         gTmOutCntr =0;
         while( (0!=(ADCCTL1 & 0x0001))&& (gTmOutCntr < 200))
         {
             gTmOutCntr++;
              __delay_cycles(15);
    
         }
         if((ADCCTL1 & 0x0001)==0)
         {
            gAdcReady =1;
            ADC_Result = ADCMEM0;
         }
         return gAdcReady;
    
     }
     void adcInit(void)
     {
          SYSCFG2 |= ADCPCTL3;
          // Configure ADC10
          ADCCTL0 |= ADCSHT_2 | ADCON;                              // ADCON, S&H=16 ADC clks
          ADCCTL1 |= ADCSHP;                                        // ADCCLK = MODOSC; sampling timer
          ADCCTL2 |= ADCRES;                                        // 10-bit conversion results
         // ADCIE |= ADCIE0;                                          // Enable ADC conv complete interrupt
          ADCMCTL0 |= ADCINCH_3 | ADCSREF_1;                        // A1 ADC input select; Vref=1.5V
    
          // Configure reference
          PMMCTL0_H = PMMPW_H;                                      // Unlock the PMM registers
          PMMCTL2 |= INTREFEN;                                      // Enable internal reference
          __delay_cycles(400);
    
     }
    
     /*
    void uartInit(void)
     {
         P1SEL0 = BIT4 | BIT5;       // UCA0 RXD and TXD
         UCA0CTLW0 = UCSWRST | UCSSEL__ACLK;
         UCA0BRW = 3;
         UCA0MCTLW = 0x9200;
         UCA0CTLW0 &= ~UCSWRST;                   // Initialize eUSCI
         UCA0IE = UCRXIE;                         // Enable USCI_A0 RX interrupt
     }
    
    */
     void uartInit(void)
      {
          P1SEL0 = BIT4 | BIT5;       // UCA0 RXD and TXD
          UCA0CTLW0 = UCSWRST ;
          UCA0CTLW0 |=  UCSSEL__SMCLK;
          UCA0BRW = 6;
    
        //  UCA0MCTLW = 0x2080|UCOS16;
          UCA0MCTLW = 0x22D0|UCOS16;
    
          UCA0CTLW0 &= ~UCSWRST;                   // Initialize eUSCI
          UCA0IE = UCRXIE;                         // Enable USCI_A0 RX interrupt
      }
    
    
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 发现代码挂起是因为 TEST 引脚和 RST 引脚正在拾取噪声(由电源和电机生成),并且可能会进入 JTAG 模式。

    一旦代码被刷写器件、我是否可以通过任何方式禁用 JATAG 功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

    您可以尝试通过在 MSP430FR2433中设置 JTAG 电子保险丝来禁用 JTAG。     更多详细信息、请参阅本文档的第2.2.3节(SLAA685)以及《MSP430FRrxx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》的第1.11.1节。 用户指南确实指定了 JTAG 和 SBW 接口保持正常工作、 只是 某些命令访问受到限制、因此您可能仍会看到挂起、但值得一试。  

    请记住、此过程只能通过在器件上使用 BSL 模式来实现反向。 如果您目前没有执行 BSL 批量擦除的直接设置、我只会在您的其中一个电路板上尝试它。  

    此致、
    Brandon Fisher