This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5849:MSP430FR5849取代了 MSP430FR5859

Guru**** 2812205 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5849, MSP430FR5859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1115030/msp430fr5849-msp430fr5849-replace-msp430fr5859

器件型号:MSP430FR5849
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5859

您好!

你好。

客户 目前正在将32.768kHz 外部晶体与 MSP430FR5849配合使用、但他只能提供 MSP430FR5859。 他假设如果使用 MSP430FR5859、则需要将外部晶体替换为4MHz 晶体。 除此之外、如果他使用相同的代码、他是否希望功能发生任何更改?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    LFXT 仅在 FR584x 中、HFXT 仅在 FR585x 中。 这是这两个器件之间的差异。 仅具有 HFXT 的 FR585x 器件不支持 RTC-B 模块。 如果低频不供 RTC 使用、则两个器件都有一个内部 VLO 时钟、该时钟大约为10kHz。 如果您希望使用较低的时钟来降低功耗、则可以使用此低功耗时钟。