This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG439:如何使用电极测量 ECG 和心率

Guru**** 2978740 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG439, ADS1292, AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1112834/msp430fg439-how-to-measure-ecg-and-heart-rate-using-electrode

器件型号:MSP430FG439
主题中讨论的其他器件: ADS1292、 AFE4960

您好、TI 专家、

我的客户正在寻找能够使用电极测量 ECG 和心率的 IC。

有多个 IC 可以使用电极测量 ECG、但我找不到可以使用电极测量心率的 IC。

您能否推荐我的客户正在寻找的 IC?

(他们看到了 SLAA280B、"使用 MSP430FG439的心率和 EKG 监护仪"和 MOD-EKG。 我还想知道、这是实现这两个函数的最佳方法。)

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    任何可以测量 ECG 的设备也可以根据 ECG 波形的周期确定心率。 他们可以查看 MSP430FG439设计、或 类似 TIDA-1580的设计(尽管这也有 PPG、但他们可以使用或不使用)。  

    最佳实施取决于他们想要的性能级别。 高端临床 ECG 应用通常使用集成 AFE、通常具有12导联。 ECG 贴片或可穿戴 ECG 监护仪等设备可能只有单导联 ECG 实现。  

    如果您还没有 、还可以查看我们的生物传感 AFE 产品页面、该页面包含适用于各个级别的 ECG 质量和导联数量的器件。 这可能包括您已经看到的一些器件。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的支持。

    我查看了多个数据表、大多数 AFE 线路支持光学 HRM、而不是电极。

    您能否检查可使用电极测量心率的 IC?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我会将您的问题转交给我们 支持生物传感产品的团队。 他们应该能够提供最好的建议。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我们为您的客户提供各种 ECG AFE。 他们能否回答这些问题:  

    • 他们的项目将采用什么外形? 这是床旁心电图,还是更接近动态心电图或增补心电图?
    • 他们的系统需要多少个潜在客户?  
    • 是否需要呼吸频率?
    • 是否需要起搏器检测?
    • 是否需要血氧饱和度?

    在回答这些问题后、我们可以最好地帮助他们选择适合其需求的 IC。   

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick:

    感谢您的支持。

    • 他们的项目将采用什么外形? 这是床旁心电图,还是更接近动态心电图或增补心电图? ->它靠近 Holter、他们希望通过将2个手指与电极接触来测量它。
    • 他们的系统需要多少个潜在客户? ->我认为只需要2个导联。 (左指和右指。)
    • 是否需要呼吸频率? ->否
    • 是否需要起搏器检测? ->否
    • 是否需要血氧饱和度? ->否

    重点是、它们需要使用电极进行测量、而不是使用光学模块。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、  

    我们的 PPG 44xx 使用光学 PPG 测量心率。 ADS119x 和 ADS129x 使用电极进行测量。 AFE49xx 通常可以同时使用光学 PPG 和电极。

    如果两个输入没有额外的功能、ADS1292 (https://www.ti.com/product/ADS1292)可能是它们的最佳选择。 此外、AFE4960 (https://www.ti.com/product/AFE4960)还能够提供两个 ECG 输入。

    此致、
    Nick Z