This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6733A:如何擦除信息内存 B 至 D

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1114353/msp430f6733a-how-to-erase-information-memory-b-to-d

器件型号:MSP430F6733A

大家好。

我打算擦除信息存储器 B

在用户指南 SLAU208Q 的7.2.1中进行了说明、 "如果 LOCKA=1、段 A 不能被写入或擦除、并且所有信息内存被保护不被段擦除"。

标志 LOCKA 是否影响到要擦除的信息存储器 B 至 D?  

要擦除信息存储器 B、我们是否必须将解锁设置为 LOCKA?

我担心会擦除具有意外错误的信息内存 A。

B. R.

马萨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LOCKA 只适用于段 InfoA。 您不应将其清除为擦除 B/C/D 段、以避免(正如您提到的)错误。

    您引用的文本似乎有一个排印错误--我怀疑"段已擦除"应该是"整体擦除"。 F2用户指南[SLAU144J 第7.2.1节]中的类似行(正确)指的是批量擦除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我认为 LOCKA 只适用于 InfoA。  我检查了一个测试程序来检查 LOACKA 的影响、并且可以在 LOCKA=1时擦除。

    我很困惑、想确认这些功能。  你说这是排印错误、我理解 LOCKA 的含义。

    非常感谢。  B.R.

    马萨。