This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:在使用一些热水执行测量后、器件停止工作

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1102125/msp430fr6047-device-stopped-working-after-performing-measurements-with-some-hot-water

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我一直在使用 MSP430FR6047评估板通过水在零流量条件下测试一些换能器。 我使用 USS GUI 来驱动传感器、查看信号并记录数据。

首先、我在室温下使用水进行了测量。 他们很好。 然后、我添加了一些热水并测量了一段时间。 也很好。

但是、当我想在室温下用水再次测量时、我会收到一条错误消息、表示在上游和下游通道中未检测到信号。

我使用了一个示波器、并看到了发送和接收的脉冲。 这意味着传感器未损坏、芯片正在正确传输。

那么、我想问发生了什么情况? 评估板中是否存储了未更新的内容? 是否有方法将其重置为原始(工厂)条件? 我尝试了重置按钮、但它不起作用。

如果您能为我提供任何帮助、我将不胜感激。

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    器件在下电上电后是否恢复? 有一个校准序列正在运行、但我认为它不会在复位之间存储器件上的值。 我将与我的团队确认。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢您的回复!

    不、关闭再打开没有帮助。 这当然是我尝试的第一件事。

    我期待您与您的团队讨论的结果!

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真正"出厂复位"的唯一方法是使用"MSP430FR6047EVM_USS_Water Demo"通过 CCS 或 IAR 对器件进行重新编程。 FRAM 中的所有内容都将被擦除、USS_userConfig.h 中的所有参数将是您的起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您可以尝试使用水演示对电路板进行重新编程。  这将清除 FRAM 中存在的任何内容。  但是、首先、当连接到 GUI 时、您能否进行 ADC 采集?  你看到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth、

    我已经尝试重新安装演示几次(最新版本、从2020年4月开始)、使用 UinFlash 进行刷写、然后打开 GUI、但仍然会出现未连接信号的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我 尝试了几次重新安装演示(最新版本、从2020年4月开始)、使用 UinFlash 进行刷写、然后打开 GUI、但仍然出现未连接信号的错误。

    这是捕获的信号现在(左)与之前(右)的对比情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack -左图令人不安。  这看起来像是与您的传感器或管道相关的东西。  当您"添加了一些热水"时、您是否知道测量过程中的大约水温?  您是否有多对换能器、如果有、您是否尝试另一对换能器、以查看它们在暴露于加热水中后是否具有相同的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我有几个其他传感器要进行测试、但它们都提供了与左图类似的东西。 我从锅炉中倒出大约10分钟的水。

    传感器和管道状况良好、因为我使用了另一个评估板、在室温下用水进行了测量、并获得了良好的信号。 由于我不想让电路板"破裂"、我担心再次使用热水。

    因此问题出在电路板上、由于我没有电子产品背景、所以我不知道从哪里开始找到 它、以及它是否可以修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    最有可能的是、水温升高会提高声速或降低 tof (飞行时间)、这意味着 ADC 采集发生得太晚。  尝试为"脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隔"使用较小的值。  您可能必须尝试几个不同的值、直到您在右侧看到波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    虽然您说的是绝对正确的、但我在第一次进行测量时对此进行了补偿。

    但是、当我想在室温下使用水以及我知道它们工作的原始设置再次进行测量时、信号未被正确捕获。 这是我的问题。

    它必须是板中损坏的东西、因为如果我尝试新的、它将再次完美工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack -让我确保我得到了正确的答案。

    您有2个 EVM PCB。  当管道/传感器受室温和热水影响时、EVM #1可正常工作。   当使用与 EVM #1一同使用的相同管道/传感器时、EVM #2在相同条件下无法正常工作、 对吗?

    如果二者都使用相同的固件进行编程、则我同意 EVM #2的情况不正确。  您从何处购买这些 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正 Dennis。

    我直接从 TI 免费获得这些产品、因为我在其中工作的公司是长期客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    好的、让我看看最后我可以做什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的丹尼斯! 非常感谢!
    顺便说一下、是否可以同时获得更多 EVM? 我目前正在做很多测试、我不想耗尽运行中的 EVM。 也许您有一封我可以给您写信的电子邮件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我已联系我们负责此帐户的销售/技术团队。  他们将为您的请求提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack -我们的销售/技术团队是否有人就此问题与您联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis。

    是的、Holger 联系了我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他将发送一些 EVM、但我仍然不知道我们讨论的影响的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    很抱歉耽误您的回答。

    [引用 userid="521819" URL"~μ C/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp430fr6047-device-stopped-working-after 执行后测量结果-带一些热水/4085418#4085418在开水大约10分钟后停止工作。]

    再次提醒我、当应用到传感器时、水的实际温度是多少?  如果您不知道、请进行测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    温度约为90摄氏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    很抱歉、我想在这方面圈出一圈、但我想确保我完全理解这些情景。

    根据您之前的回答、您有一个 EVM 在室温+90C 水条件下工作正常-我是否理解正确?

    关于这种行为、我不确定原因是什么。  我目前只能继续使用一个 EVM、而另一个 EVM 不工作。  当您获得更换件时、让我们看看它的性能如何、然后我们可以尝试确定这一 EVM 上的故障机制是什么。

    此外、我还会向您发送朋友请求。  请回复、我可以在此处提供我的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    这些事件如下所示:

    1.在室温下使用水进行测量。

    2.使用热水进行测量。

    3.想要再次使用冷水执行测量、但 GUI 未捕获信号。 它还显示没有信号连接上行和下行通道的错误。

    奇怪的是、在步骤3中、如果我在 CH0和 CH1上连接一个示波器、我会看到传输和接收的信号。 这也意味着传感器未损坏、芯片似乎仍在发送和接收数据。 但我无法在 GUI 中看到它。

    我希望这总结了发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、所有这一切都发生在同一个 EVM 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack 、是否可以使用50°C 的水和75°C 的水进行测试、以便在数据点之间获得几个输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    对迟交的答复表示歉意。

    实际上、我有点害怕再加一杯相对较热的水、并不断地"损坏"更多的电路板。 我想、也许我可以给您发送电路板、以便您更仔细地检查它? 如果您还认为这是一个好主意、请告诉我可以发送给您的地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    请告诉我您是否已决定将其中一个 PCB 发运给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    现在、我将把这个帖子标记为已解决、直到我们有机会调试您的电路板。  一旦我们针对该行为找到解决方案或补救措施、我就可以重新打开。