This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:IO 引脚上的最大灌电流

Guru**** 2768535 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1114169/msp430fr5969-sp-max-sink-current-on-io-pins

器件型号:MSP430FR5969-SP

您好!

我很好奇、我的 MSP430FR5969-SP 的 IO 引脚上的最大灌电流是多少。 我读出、由于内部电压基准、拉电流不是最好的主意、但我找不到每个引脚的灌电流信息。

例如、我能否以如下所示的方式将 I/O 引脚连接到光耦合器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表说明了限制聚合电流、但确实指定了每引脚限制。 它确实指定了特定电流下的输出电压限制。 例如、在6mA 灌电流时为 VSS+0.60V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    感谢您的回答。 我对下面重点介绍的内容仍然有点困惑。 这些规格是仅用于提供任何输出、还是与灌电流相关的信息?

     

    (如果这太模糊、这是数据表第28页的表格)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它当然显示了这两种情况。 拉电流(电流输出或负电流)和灌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊  

    您似乎已经得到了 David 的回答。

    只是想评论 一下、如果您想按  温度查看 I vs v 曲线、那么下一页(p..29)上也有一些有用的图形。  

    此致、

    Henok