This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:电能测量-无功功率

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1113462/msp430f6779a-energy-measurement---reactive-power

器件型号:MSP430F6779A

MSP430 (MSP430F6779AIPZ)中使用 MSP430-电能测量(1.40.00.03)库时、无功功率测量出现问题

下表比较了使用 MSP430和实验室仪器进行的测量。

Comparision table

您可以看到、无功功率值有很大差异(107827与2683)。

出现此错误的原因可能是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    您的无功功率测量非常远、但看起来您的视在功率大约为12%、而您的功率因数也大约为13%。  

    对我来说 、您的问题听起来与此主题类似: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/913227/ccs-msp430f6779a-power-factor-reactive-power-and-apparent-power-reading-incorrectly

    这会将错误或缺失的相位校准值作为 潜在原因。 如果您使用的是 EMDC GUI、则该主题中链接的视频 会显示如何执行相位校准。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、
    谢谢你。  

    我手动进行了校准、我还怀疑相位校准错误。
    我保留默认值0x0080的"相位校正"参数的含义是什么?

     我使用的电源钳位引入了3至4度之间的相移。

    因此、根据指南:

    在我的例子中、它是:  
    (360 * 50)/(32 * 2048)= 0.275度

    那么、如何使用该值来纠正我的电源钳位的相位误差?

    谢谢、
    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    我必须与我的一些同事确认、但相位校正值用于设置小数样本延迟。  假设您只需要3-4度的相移、您应该能够在该寄存 器中进行校正(因为您所需的相移小于单个采样时间-有关详细信息、请参阅另一个 e2e 线程)。  

    默认情况 下、该寄存器设置为0x0080、如果我没有弄错、将被解释为128*0.275Degrees (分辨率)= 35.2degrees。 因此、我认为您应该能够通过将该寄存器设置为十六进制0x0B 附近的某个位置来设置3-4度相位。  

    此致、
    Brandon Fisher