This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:封装高度容差

Guru**** 2770885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1113096/msp430fr5969-sp-package-height-tolerance

器件型号:MSP430FR5969-SP

大家好、

你好。

我是否可以知道器件的 HTQFP (M4FR5969SPHPP-MLS)型号的封装高度容差是多少?

在器件数据表中、仅给出了1.2mm 的最大高度。 我们的客户希望了解封装高度的最小值到最大值以及容差。

提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我必须联系我们的封装团队、获取有关此问题的可靠答案。

    我将在收到他们的一些反馈后立即向您更新。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您深入了解这款 Brandon。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您能帮助我们了解为什么需要最小高度信息吗? 我 没有听说过最小高度要求。 通常只需要最大信息来验证其设计中的间隙。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我会尽快回到客户那里、并在收到他们的反馈后立即通知你们。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    根据客户的说法、他需要从部件中吸收热量、并且在部件和安装外壳之间有一个间隙垫。 因此、他需要知道组件容差、以便能够正确调整间隙垫的大小。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Art、

    我们的封装团队目前正在研究此最小高度值。 我目前还没有 ETA、但我会在收到相关信息时告知您。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    包装团队认为、这里的最小高度为1.0mm。  

    此致、
    Brandon Fisher