This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155

Guru**** 2877230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1112688/msp430fr2155

你(们)好  

下载映像时出现验证错误。

我附上错误消息的图像。

直到最近,它一直在工作一段时间。

该板  将时钟速度从12M 更改为24M。

CSCTL1 |= 0xe;

CSCTL2 =(CSCTL2 &~FLLN)| 0X177;

更改为

CSCTL2 = 0;

CSCTL2 =(CSCTL2 &~FLLN)| 0X2ED;

这是否是闪存在特定位置损坏的原因?

如果我关闭图像验证、则可以下载图像。

这是否被视为解决方案?

请提供建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用此演示代码将器件配置为24MHz

    dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们将研究该配置。

    我们是否有一种方法可以在看到该错误后恢复闪存。  (这是一个全新的电路板)

    你有这条指令吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、启用"连接时、擦除用户代码并解锁器件"、如下所示可解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    指令有效!

    尽管在下载过程中、每次用户程序都应该擦除。 但再说一次、我 错了。

    为什么我们需要指定此选项以消除错误?

    请访问 CCS_users_manual.pdf、其中包含一些 信息。

    其他文档会解释这种行为以供我们将来参考?

    谢谢