This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F247:安全保险丝已熔断

Guru**** 2834465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1113584/msp430f247-security-fuse-has-been-blown

器件型号:MSP430F247

我们来自 Medha Servo Drives Private Limited。 我们在我们的应用中使用一个微控制器 MSP430F247TPM、LQFP-64的德州制造。

在将软件加载到控制器时、我们收到一条错误消息(安全保险丝已熔断)、代码也未加载。 请找到随附的错误消息。 更换微控制器后、代码正在加载、卡正常。

您能否检查并告知此类问题的可能原因。 另外、请建议我们如何解除阻止/纠正此安全保险丝熔断问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepthi、您好!

    f2xx 器件使用物理保险丝、在熔断时无法恢复。  向 TEST 引脚(对于不带 TEST 引脚的器件、为 TDI 引脚)施加高电压(典型值为6.5V±0.5V)会熔断实际的物理熔丝并导致 JTAG 接口无法使用。 因此、请避免 TEST 引脚上出现任何高电压或噪声。 如需更多信息、请参阅 JTAG 用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/slau320aj/slau320aj.pdf?ts=1656513392851&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但是 安全保险丝已熔断 消息可通过 JTAG 保险丝被报告(未应用 VPP)。 此外、在施加 VPP 之前、有用于使 JTAG 保险丝熔断的 JTAG 序列、因此 TEST 引脚上的随机尖峰不足。

    我遇到这种情况时、闪存不良、或者固件不稳定时的刷新错误、但大多数情况下是5xx/6xx。 现在不要忘记大约2xx。