This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-Ultrasonic design-center:突然停止发布

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1113736/msp-ultrasonic-design-center-suddenly-stop-launching

器件型号:MSP-Ultrasonic design-center

大家好、团队、

在  过去4个月中、我的客户使用 MSP-Ultrasonic design-center。
现在、该软件不需要运行。
桌面配置:
Windows 10
RAM = 8GB
英特尔Registered酷睿Tmi5,第8代
64位操作系统

已尝试重新安装软件仍然无法正常工作/无法启动。

您可以提供任何建议吗?

此致、

Renan Adriano
德州仪器|客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    客户 Java 安装是否发生了变化? USS 设计中心取决于 Java。 以下是"帮助">"关于"在我的 USS 设计中心的外观:

    您能否确认客户关于页面中列出的“Java 主页”是否存在?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    另请参见 C:\Users\中是否有任何日志 USS_02_40_00_00\USSWorkspace

    我不确定是否会出现这种情况、因为这似乎是应用程序在运行时记录的位置、但可能值得一看。

    Evan