This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR60471:对超声波信号应用带通滤波器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1112367/msp430fr60471-applying-bandpass-filter-on-ultrasonic-signal

器件型号:MSP430FR60471
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

大家好、

我们尝试在超声波信号上应用带通滤波器。 在零流量测试时、ADC 捕获看起来是这样的(使用 USS_ALG_FILT_ES_FILTER_ENABLED 宏启用滤波器时)。  

当不使用滤波器时、我们可以看到来自两个通道(零流量时)的完全重叠的信号。 在信号之间引入这种偏移是什么? 如何将其删除?

此致、

Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是由于使用筛选功能时、筛选后的数据大小为(原始大小+筛选器大小)。 发送到 GUI 的数据 仍保持原始格式。 它应该只是显示问题。 它不会影响 dTOF 和 absTOF 结果。 启用滤波器时、您能否共享波形页面的屏幕截图?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以上波形是启用滤波器后的波形。 我同意数据长度增加、但这应该增加两个数据数组的长度、对吧?

    此致、

    Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、但 UPS 和 DNS 数据都保存在一个阵列中。  

    您发送的捕获来自 ADC 捕获页面、而不是波形页面。 应用滤波器时、您能否在波形页面上发送屏幕截图?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下图是未使用滤波器时(零流量时):

     

    下图:启用滤波器时(零流量时)。 据我了解、这两种情况之间没有太大差异。  此外、还有一个信息、我更改了行的顺序:

                    code = USS_runAlgorithmsFixedPoint(&gUssSWConfig,&algResFixed);
                    HMI_PostMeasurement_Update();
                    
                    // earlier the order was:
                    HMI_PostMeasurement_Update();
                    code = USS_runAlgorithmsFixedPoint(&gUssSWConfig,&algResFixed);
                    
                    
                    // This was done to show the filtered data on GUI

    此致、

    Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下内容是否解决了由于启用滤波器而导致的阵列大小变化问题? 我们只想确保启用滤波器不会与其他参数混淆。

    void CommandHandler_transmitCaptures(Packet_t *txPacket)
    {
    // Calculate number of packets that will need to be sent
    // Each ADC capture packet can hold up to 27 captures
    uint16_t updnsCaptureSize = gUssSWConfig.captureConfig->sampleSize;
    uint8_t numOfPcks = (uint8_t)(updnsCaptureSize/ COMMAND_HANDLER_UPS_DNS_CAP_MAX_CAP_SIZE);
    int8_t finalPckLength = (uint8_t)(updnsCaptureSize % COMMAND_HANDLER_UPS_DNS_CAP_MAX_CAP_SIZE);
    // Calculate number of bytes in each capture
    uint8_t* pUPSCap = (uint8_t*)(USS_getUPSPtr(&gUssSWConfig));
    uint8_t* pDNSCap = (uint8_t*)(USS_getDNSPtr(&gUssSWConfig));
    
    if( finalPckLength > 0 )
    {
    numOfPcks++;
    }
    else
    {
    finalPckLength = COMMAND_HANDLER_UPS_DNS_CAP_MAX_CAP_SIZE;
    }
    .....

    pUPSCap 和 pDNSCap 似乎无法解决这个问题。 我们可以对此做些什么吗?

    此致、

    Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启用滤波器功能不会使其他参数变得混乱。  

    我认为、ADC 捕获上的重叠信号可能是由 USS GUI 而不是 MCU 引起的。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 您能给我提供有关 MSP430Fr6047功耗信息的资源吗?当打开滤波器和其它进程时?

    此致、

    Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我们没有这些信息。 我们在本应用手册第3.2.2.5章 中仅包含基本测量功能的电流消耗数据。https://www.ti.com/lit/ug/tidudn0/tidudn0.pdf

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享此信息。 该部分有一行:"为简便起见,它不包括对电流消耗没有影响的配置参数",并且计算中的参数中未提及启用或禁用滤波器。 我们可以从这里推断、即使在长期来看、滤波器也不会对功耗产生太大影响吗?

    此致、

    Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我们无法从这种背景得出这一结论。  建议使用和不使用滤波器功能测试电流消耗、以获取准确的数据。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您提供此信息。

    此致、

    Kamlesh