This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:用于编程的硬件设计

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, MSP-GANG, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1113123/msp430fr6043-hardware-design-for-programming

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP-GANGMSP-FET

大家好、

我 正在使用 MSP430FR6043设计电路、但我不清楚电路板制造完成后需要哪些硬件和电路来对 MSP430进行编程。

有什么想法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅此文档、因为您可以看到 MSP430可以支持4线制 JTAG 或 SWB (两线制)

    e2e.ti.com/.../Debugger_5F00_UG_5F00_slau647.pdf

    要调试代码、您可以使用具有 eZ-FET 的 MSP430 Launchpad、也可以使用 MSP-FET。 IDE、您可以使用 CCS 和 IAR。 对于大规模生产、您可以快速方便地使用 MSP-GANG 对器件进行编程。