This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5327:Resource Explore 中未显示 TI-RTOS MSP43x

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1110483/msp430f5327-ti-rtos-msp43x-not-shown-in-resource-explore

器件型号:MSP430F5327
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529MSP430WAREMSP430DRIVERLIB

您好!  

我正在尝试将 ti-RTOS 示例导入到 CCS 中。 首先、我尝试在  CCS 的 Resource Explorer 中找到适用于 MSP43x 的 TI-RTOS、但没有找到它。 然后、我尝试通过以下链接下载 TI-RTOS:

TI-RTOS 下载

但是、安装后、我无法将示例导入文件夹。  

请帮助将 MSP430 TI-RTOS 示例导入 CCS。  

提前感谢。

Xinjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinjun、

    并非所有 MSP430器件都有 TIRTOS 示例。  唯一具有 TIRTOS 的 MSP430示例是 MSP430 F5529、FR5969、FR5994和 FR6989。  您可以在 TI-RTOS 2.20 for MSP43x 入门指南中找到详细信息。

    可能需要一些努力、但您可以尝试将 MSP430F5529版本移植到 F5327。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    感谢你的答复。

    我知道该示例不适用于 F5327。  我尝试导入 C:\ti_tirtos_msp43x_2_20_00_06\examples\msp430\TI 下的示例。 但是、目录下没有.ccsproject 文件、因此我无法将项目导入 CCS。 请提供有关如何在该目录下导入示例的建议。 我使用的是 CCS V11.20。  

    再次感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还将尝试以下文档

    为其他 MSP430器件创建 TI-RTOS 项目

    我无法在网上找到它。 请建议在何处查找文档。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinjun、

    好的、我正在尝试查看我是否可以复制您看到的内容、但目前我从 TI-RTOS 下载站点上遇到下载失败。

    有关其他 MSP430器件的 TI-RTOS 项目、请参阅此 E2E 帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所提到的帖子中用于下载文档的链接已断开。 我还在尝试在网上找到该文档、但没有运气。 很高兴您能引导我下载"  为其他 MSP430器件创建 TI-RTOS 项目"文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinjun、

    我不得不编辑这篇文章、因为没有文档"TI-RTOS 项目用于其他 MSP430器件"。  这是一个 wiki 页面。  请参阅上面指向其他 E2E 帖子的链接。  滚动至该帖子的底部,查看大卫杜夫的响应。  在这里、您将找到一个链接。  我目前将通过它来查看步骤。

    实际上、可能有一种更简单的方法来实现这一点。  我正在调查、稍后会再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了链接、它显示页面不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是指向 Wiki 的直接链接-将粘贴内容复制到浏览器中

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/Creating_TI-RTOS_2.10_Projects_for_Other_MSP430_Devices

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能很难相信、但它只是说页面不存在。 我尝试了三种不同的浏览器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-抱歉。  不确定原因。  我下载了 html 并放入 zip 文件中。  请参见随附的。

    e2e.ti.com/.../wiki.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、虽然 wiki 过于复杂、但有一种更简单的方法来实现这一点。 我正在尝试另一种方法、但尚未完成。 基本上、这里是目前看来有效的步骤。 注意-我只展示了关键概念;两者之间有很多小步骤、因此您需要非常熟悉 CCS 和创建项目。 我将记录所有的小步骤、如果这起作用、我将发布一个包含完整说明的 pdf。

    下载 tirtos_msp43x_2_20_00_06和 XDCtools_3_32_00_06、然后通过项目属性添加它们并安装它们。  请使用此处所示的确切版本。

    接下来创建一个 F5529项目(必须是 F5529、否则将不起作用)、在项目模板和示例下、您应该会看到 TI-RTOS 示例作为项目模板类型的选项。  如果您未选择 F5529、则请返回并尝试重新安装 tirtos 和 XDCtools

    然后、在使用 import wiz 进行深入分析的项目模板和示例中、您可以从示例列表中进行选择。

    我尝试构建列表中的第一个、并遇到一些错误、但这是在构建 TI-RTOS 的这段时间。

    这是我得到的。  我还尝试将器件切换到 F5327、代码重建时出现相同的错误。

    如果我能够找出此错误、我相信这将对您有效。   如果您可以遵循并达到这种程度,您可能可以在我执行操作之前修复错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了此错误、它与您使用的编译器有关。 有关详细信息、请参阅以下帖子。 使用 TI v16.9.7编译器可以解决该问题。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/822945/rtos-msp430fr5994-msp430-autorun-target-not-run-as-the-symbol-main-is-not-defined

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我会尝试一下。  想看看你能不能像我那样远。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问您是否已经成功构建 MSP430Ware driverlib 和 TI-RTOS 驱动程序库。如 wiki 所示。 它不断向我抛出错误。

    已更新:使其正常工作。 请告诉我您是否卡在该步骤中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上喝咖啡。  感谢您给我指较旧的编译器。  这让我能够成功构建 ti-RTOS 示例。  我看到您在构建 MSP430Ware driverlib 和 TI-RTOS 驱动程序库时遇到了问题。  我现在要试一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 wiki 中描述的 tirtos.mak 文件进行适当更改(为其他人附加的文件以供查看)后、我能够为 F5327构建一个 ti-RTOS 版本、然后为 F5327创建并重新配置一个 CCS 工程。  它构建时没有错误。  遗憾的是、我没有要测试的 F5327、但我相信代码能够正常工作。

    e2e.ti.com/.../tirtos.mak

    您是否能够立即推进您的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在成功编译 F5327的 tirtos 和驱动程序后、我休息了一会。 我将在星期一继续构建一个 tiritos F5327项目。 希望它能够正常工作(手指交叉)。 同时、如果您能帮助起草一个有关如何创建 F5327 tirtos 项目的教程、以便在遇到问题时可以参考。 非常感谢、祝您周末愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-好主意。  BTW、您是否想分享使用 F5327的目标?  这是一次性项目还是产品?  如果是产品、您能说什么类型的应用? 其他人在阅读此内容时可能会感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 它是一种处于开发阶段的产品、但我不能透露有关它的任何其他信息。 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我刚才看了.mak 文件。 我正在使用 Window 10机器、发现我需要进行额外的更改、以便使 "build-ccsmsp430-driverlib"选项正常工作。

    第241行 @$(make)-C $(MSP430DRIVERLIB_INSTALL_DIR) part='$(MSP430DEVLIST)'\-->      @$(XDCTOOLS_INSTALL_DIR)/gmake -C $(MSP430DRIVERLIB_INSTALL_DIR) part='$(MSP430DEVLIST)\'

    旧的命令抛出错误,表示“make”不能识别为命令。  

    请告诉我、这一变化是否对您有意义。  

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我在创建项目时遇到了一个问题。 在 wiki 的最后一部分、我需要移植 F5327的板级配置文件。  

    但是、"请参阅将 TI-RTOS 项目迁移到定制开发板"的链接再次断开。 请帮您保存页面并在此处上传吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="524814" URL"~μ C/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1110483/msp430f5327-ti-rtos-msp43x-not -show-ed-ine-resource-explore/4116935#4116935"]但是、"RTOS 已断开链接、请再次参阅"RTOS 自定义开发板的链接。

    将 TI-RTOS 项目迁移到定制开发板中找到该 Wiki 页面的存档副本

    [我认为 https://processors.wiki.ti.com 现在仅在 TI 网络内部可见、但在禁用对 Wiki 的外部访问之前、回送机器已将其保存]