This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-FLASHER:无法找到任何连接的 USB FET

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1111511/msp430-flasher-couldn-t-find-any-connected-usb-fets

器件型号:MSP430-FLASHER

大家好、我正在尝试刷写 MSP430、但遇到以下错误:

这是有原因的吗? 我如何解决这个问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否打开器件管理器并确认是否有一个与 MSP FET 关联的串行端口连接到您的 PC?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接时未识别 MSP FET。 但是、更新驱动程序会手动解决该问题。 谢谢。