This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:电能跟踪平均电流计算

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1111434/msp-exp430g2et-energy-trace-mean-current-calculation

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

早上好、
我们将 MSP-EXP430G2ET 与 Code Composer Energy Trace 技术结合使用、以比较我们产品的两个不同 FW 版本。

我们在300秒内完成了两次不同的会话、收集了所附的迹线

EnergyTrace_2022_06_21_175707
EnergyTrace_2022_06_21_174859

EnergyTrace_2022_06_21_175707显示 300秒内的88.837mJ、平均电流消耗为127uA
EnergyTrace_2022_06_21_174859显示300秒内能耗大幅降低30、177、但电流消耗类似、为124uA

平均电流消耗预计不到一半、我们缺少什么?

非常感谢您的支持。
此致、
Demetrio PItasi
e2e.ti.com/.../EnergyTrace_5F00_2022_5F00_06_5F00_21_5F00_174859.zipe2e.ti.com/.../EnergyTrace_5F00_2022_5F00_06_5F00_21_5F00_175707.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认这些是您看到的数字。 我将把它分配给我们的 CCS 团队、以清楚地了解如何执行这些计算。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Evan 完全正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要将此问题上报 给负责 ET 的工程团队。 我将在获取更新时传递这些更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有更新。 一旦我有了这个、我就会告诉你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了来自工程部门的最新消息。 请参阅以下内容:

    通过查看论坛中的汇总数据、显示值可反映数据。 插件端似乎没有错误。

    更多注意事项:

    • 能量值是 XDS110的真实测量值。
    • 电流和电压值仅以相对低频率进行采样:每秒小于2K 采样。 他们在时间表上没有完整的详细信息。 请注意、能量值不是由电流和电压样本计算的。
    • 因此、测量的能量与采样的电流/电压之间可能存在差异。 如果是这种情况、能量测量更值得推动。
    • 底线是:I/V 样本仅供参考。
    • 请注意、使用 HDR ET Pod 将允许更高的 I/V 采样频率