This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5329:引脚63上的1MΩ Ω 下拉电阻器

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1123928/msp430f5329-1m-pull-down-resistor-on-pin-63

器件型号:MSP430F5329
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

您好!

  如果不使用 USB 接口、建议将一个1MΩ Ω 电阻器连接到 MSP430F5529引脚63 (PUR)上的接地端。 该电阻器是否也可以放置在 MSP430F5329的同一引脚上、而不会影响性能或功能? MSP430F5329将此引脚列为 NC、但我们更希望 两个微控制器采用单一布局。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamen、您好!  

    您是否有任何原因不能在那里安装电阻器? 您可能会在这里受到微小的泄漏、如果不知道周围的其他元件、这可能会也可能不会导致问题。 尽管我确信它会非常小。  

    通常、仅断开 NC 引脚的连接更安全。 因此、通过不组装1M 电阻器、系统 BOM 略有变化。  

    实际上、这不应该是一个问题、但在一些极罕见的情况下、这似乎是一个可能性。 我认为您可以完成您的原始计划。  

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henok、

    我们需要两个 BOM、方法是选择性地不填充电阻器、我们也在尝试避免这种情况。

    因此、在 NC 引脚上放置电阻器唯一的问题是泄漏电流很小。

     在给定运行期间、NC 引脚上的电压电平是多少?    µA、在 1MΩ 3.3V 的电源电压下、我是否应该假设泄漏电流会因引脚悬空而波动、或者它是否始终为3.3 μ A (3.3V/μ A)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamen、您好!

    让我与设计团队确认是否需要电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    为了澄清这一点、我们的计划是为两个微控制器安装电阻器、无论是否需要。 我们只需确保将电阻器连接到 MSP430F5329的 NC 引脚不会产生不利影响。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚门  

    我目前不在办公室、将返回星期二。 到那时、我应该得到设计团队的回复。  

    将为您提供最新信息。  

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚门  

    很抱歉耽误你的时间。 有一些沟通问题、因为我的联系点似乎不在办公室。  

    希望我能尽快回来。  

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚门  

    我刚刚收到确认、您可以使用原始计划、 您可以预期电阻器不会产生任何影响。  

    F5529数据表9.10.13节中端口 PU 的 USB 电路图显示了这一点。 您需要在5529中手动配置 PU 引脚(PUSEL、Puren)、但在 F5329中、它们将保持默认状态、不会拉取电流。  

    此致、  

    Henok