This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67621:用于测量3个单独的单相系统

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1126492/msp430f67621-to-measure-3-separate-single-phase-systems

器件型号:MSP430F67621

大家好、  

你好。

客户有兴趣了解 MSP430F676x1A 系列器件是否只能在单个三相系统上使用、或者是否可以实现、例如测量3个单独的单相系统。 我们有这样的文档吗?

此外、如果该器件要测量三条单独的单相线路、能否将其中一条线路的电压用于在所有三条线路上执行功率计算(精度损耗可接受)? 他正在开发的产品旨在用作临时器件、并且应尽可能具有非侵入性、因此、他希望使用三个电流线圈测量三条单独的线路、并仅将电压接入一条"实时" L 线路、 假设在其中一条线路上看到的电压与其他线路足够接近。

感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、

    我们的三相专用器件当然可用于测量三种不同的单相系统、因为底层器件的需求是相同的;但是、我们的电能测量库未以这种方式设置、可能需要付出巨大的努力才能实现这一目标。 如果他们已经假设电压足够接近其他电压、则可以将其视为三相系统。  

    系统的精度将因三 个系统上的电压彼此足够接近的核心假设而受到影响。 电能测量设计 GUI 非常灵活、因此他们能够添加3个不同的线圈和电压测量(可能更多)。 尽管所有计算都假设它们是相关的、因此总能量计算就像我想象中的三相系统。  

    换言之、这将是客户的一个研发项目、以确保他们可以根据自己的需求来使用我们的库、但 GUI 应能帮助他们 快速入门。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:  

    感谢您的快速响应。 非常感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin