This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A-EP:使用 MSP430F5438A-EP 微控制器组件、其温度范围为-55°C 至125°C

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1126239/msp430f5438a-ep-sing-the-msp430f5438a-ep-microcontroller-component-whose-temperature-range-is-between--55-and-125-degrees-celsius

器件型号:MSP430F5438A-EP

使用 MSP430F5438A-EP 微控制器组件、其温度范围为-55°C 至125°C
在我们的项目中、有一个外部 OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS 组件连接到引脚89 XT2IN 的输入端、微控制器以不同的方式在每个电路中部分工作、我们看到、如果我们在示波器的输出端放置一个33pf 电容器、那么它的功能会再次良好、

但是、当在-10度的温度下进行测试时、它完全关闭并且根本不工作、外部 osc 是否有影响、如果 XT2故障检测、寄存器中根据 slau390f 发生的情况是什么、

您是否遇到过与此微控制器 MSP430F5438A-EP 类似的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udi、

    听起来外部 xtal 在较低的温度下出现振荡问题。 检查振荡器和负载电容器的温度范围。 还要注意负载电容器的布局和适当的值。 请参阅以下应用手册、了解更多详细信息以及您可以在一定温度下执行的测试、以确定电路+布局的稳健性。 尽管它是为 LF XTals 编写的、但相同的原则也适用于 HF Xtals。 www.ti.com/lit/slaa322 

    对于 MSP430、如果 xtal 停止正确振荡、您将获得一个 XT2故障标志。 这 可能会停止未正确处理的操作。