This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:水流量计"fish"形状与振幅之间的关系、目标是什么

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1126688/msp430fr6047-water-flow-meter-fish-shape-vs-amplitude-what-to-aim-for

器件型号:MSP430FR6047

你(们)好

对 ADC 捕获有疑问。 我在定制板上、ACD 捕获来自 CCS 图形查看器。 压电式为1MHz

这个问题涉及在查看捕获数据时的目标是什么。 是找到经典鱼、还是获得尽可能多的振幅(然后降低增益)。

它是安装在塑料管上的钳位传感器。增益设置为58 (任意值、因此除了最大值和0增益绝对太低之外、没有其他特殊原因)。 15个脉冲。

在1020kHz 频率下、我获得幅值为911计数的合理捕获

在1060kHz 频率下、我可以很好地开始捕获、但尾部要长得多。 然而、在1380计数时振幅要高得多、增益可以稍微降低一点。

据我了解、该算法会锁定在高于设定阈值的峰值上、直到达到最大振幅。 因此、捕获的尾部实际上并不重要。

在这种情况下、更好的选择是什么? 是否存在选择一个而不选择另一个的任何优缺点。

此致 Lasse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lasse、

    我想您可以参考此文档 :https://www.ti.com/lit/an/slaa837a/slaa837a.pdf

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,约翰逊

    非常感谢。 我在开发过程中读过该文档几次,但仍然未能理解:-)

    但为什么信号斜降很重要? 该算法仅在我理解正确的情况下使用斜升的信号部分。 实际上、您可以将持续时间缩短几微秒。如果您想节省一些电池、它开始下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lasse、

    您的理解是正确的、对于 USS 算法、我们更关心斜升波形、但我们添加了一个波形检查函 数、如果没有得到总波形(包括斜升和斜降)、算法会将这些数据置于无效状态并生成一个错误标志。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这确实非常有帮助。