This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:RST 脉冲宽度小于所需最小值的后果。

Guru**** 2930500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1126574/msp430f5437a-consequences-of-a-rst-pulse-width-less-than-the-minimum-required

器件型号:MSP430F5437A

MSP430的最小 RST 脉宽要求为2us。
如果该引脚的脉冲宽度小于2us (例如大约1us)、会产生什么后果?
MSP 是否会完全忽略任何小于2us 的脉冲、或者是否会产生不良/未记录的后果?

我们会看到一些偶尔出现的堆栈指针损坏类型问题、我们希望看到小于2us 的 RST 脉冲(RST 线路上的噪声很大)是否会导致此类行为?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果时间小于2us、则会产生不可预测的影响。