This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-3P-RBETI-CNSLTV:MSP432P4111IPZR IC 睡眠电流逐渐增大

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1125661/msp430-3p-rbeti-cnsltv-msp432p4111ipzr-ic-sleep-current-gradually-increasing

器件型号:MSP430-3P-RBETI-CNSLTV

您好!

我们将 MSP432P4111IPZR 用于低功耗应用。  

由于 RTC 要求、我们使用 LPM3.5睡眠模式。 在该模式下、我们的电路消耗的电池平均电流为100uA。   

在采用相同设置的长期测试期间、睡眠电流逐渐增加到250uA (几乎在8小时内)、电流将重置为100uA、并且该模式继续(连接了电流模式图像)

其他组件电流受到监控、这些电流不会消耗过多电流。

 根据电流分析、MSP432P4111IPZR 会消耗该电流。  

原因可能是什么。

谢谢、此致

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    遗憾的是、MSP432P 不再是受支持的产品线。 这适用于新设计还是现有设计?

    几个问题:

    • 您如何测量电流?
    • 器件从 LPM3.5唤醒的频率是多少? 这是否与图中的跳转相关?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    问题现已解决。  在进入 LPM3模式之前、两个 GPIO 被初始化并且不会变为输出低电平。 这就是这个问题的原因。

    因此、在进入 LPM 模式之前、请确保所有 GPIO 的输出为低电平。 如果它被初始化为输入、请正确终止它。  

    感谢 Evan 的快速回答

    此致

    Sandeep