This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:AD 采样问题。

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1127302/msp430afe253-ad-sampling-problem

器件型号:MSP430AFE253

PN:  MSP430AFE253IPW。

在当前模板调试中  、一个被发现良好、另一个被发现有故障。  

无法正常采样、也就是说、对于相同的电平信号、采样结果会发生变化、变化很大。

我换了三个芯片、都有问题、  第四个芯片又好了。

随附的是人类原理图、有助于检查不稳定的原因、

谢谢!

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-P05-MCU.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    REF_2_5来自哪里? 您能否捕获 ADC_16输入信号、电源和 REF 的波形? 您是否有另一个板对器件和 PCB 板进行交叉测试。