This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:MSP430FR6007用于超声波水表产品。 您是否介意以下两个问题?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1126964/msp430fr6007-msp430fr6007-is-used-in-ultrasonic-water-meter-products-do-you-mind-the-following-two-questions

器件型号:MSP430FR6007

MSP430FR6007用于超声波水表产品。 您是否介意以下两个问题?

1、气泡问题、想问原厂已经做了滤波器气泡或滤波器气泡软件算法实验;

2.如果长时间使用水表,且换能器的振幅衰减,原厂就没有这方面的解决办法;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    对于 Q1、这里有一些测试数据吗?

    对于 Q2、您可以启用 AGC 功能、然后 PGA 将根据 ADV 波形自动调整、这对于 衰减传感器很有用。

    谢谢!

    此致

    Johnson