This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430RGC64USB:与 MSP430F5504兼容

Guru**** 2769915 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5504, MSP430F5509, MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1127240/msp-ts430rgc64usb-compatibility-with-msp430f5504

器件型号:MSP-TS430RGC64USB
主题中讨论的其他器件:MSP430F5504MSP430F5509MSP430F5510

各位专家:

我可以看到 MSP430F5504是 MSP-TS430RGC64USB 开发板支持的产品。

我还知道  MSP430F5504 采用 LQFP48封装、 而 MSP-TS430RGC64USB 的插座采用 64引脚 QFN (RGC) ZIF。

您能否建议有关如何调整这两款器件的任何选项?

谢谢你。

此致、

Josh Go

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    很抱歉造成混淆。 MSP-TS430RGC64USB 与 MSP430F5504的父器件以及所有其他类似器件在同一封装中兼容。 恰好是这样、MSP430F5504仅采用48引脚封装、因此与此板不兼容。 如果您想评估器件、我建议您将此电路板与采用64引脚 RGC 封装的 MSP430F5510或 MSP430F5509器件搭配使用。 请注意数据表中表3-1中概述的细微差异。 (内存更少、主要无比较器)。