This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:未使用的电容引脚可安全地连接到接地?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1127905/msp430fr2633-unused-captivate-pins-safe-to-connect-to-ground

器件型号:MSP430FR2633

您好!

MSP430FR2633的数据表提到、电容式引脚具有内部上拉和下拉电阻器、并且在启动时处于高阻抗状态。 这是否意味着它们在启动时被配置为输入引脚?

将未使用的电容引脚接地是否有效/安全?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    建议将未使用的 CapTIvate 引脚保持断开状态。 如果接地、您可能会看到电流消耗增加。 请参阅下面的数据表片段: