This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:不适用

Guru**** 2769295 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1127892/msp430fr2633-na

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

我需要使用 MSP430FR2633的所有 GPIO 引脚。 这意味着我需要与 GPIO 引脚共享 JTAG。 根据数据表、测试引脚应设置为高电平以启用 JTAG、并下拉至 GPIO 的 GND。 我使用 MSP-FET 对器件进行编程、我的问题是 MSP-FET 是否自动启用3.3V 至测试引脚、即引脚8。 我查看了 MSP-FET 数据表、但无法找到确切的答案。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TEST 和 RST 引脚不与 GPIO 功能复用。 因此、您可以将它们用于2线制 JTAG (SBW)、并且仍然具有完整的调试和编程功能。  如果您的调试电路在 SBW 模式下连接、MSP-FET 将检测到该情况并使用 SBW 模式进行调试和编程。  

    在应用中、您可以将传统的 JTAG 功能引脚设置为 GPIO 功能。