This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:关于互容量按钮的大小

Guru**** 2928750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1127717/msp430fr2632-about-the-size-of-the-mutual-capacity-button

器件型号:MSP430FR2632

您好!

设计指南中以下链接中的说明建议尽可能减小按钮尺寸。
直径为3.25毫米的圆是否可以接受?

・互电容按钮形状
software-dl.ti.com/.../ch_design_guide.html

->一个良好的设计做法是使按钮的尺寸尽可能小,

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    实际情况下、我们建议触控板尺寸为10mm、因为这是一种与手指相距较小的触控板。

    为什么要使用3.25mm 尺寸?  

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson

    至于原因、我将向您展示客户正在考虑的图像。
    我希望您允许您发送私人邮件。

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    明白了、离线讨论。

    谢谢!

    此致

    Johnson