This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:MSP430F2272:

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1129794/msp430f2272-msp430f2272

器件型号:MSP430F2272

数据编码的 FET 错误"未知器件":18ATH2TG、23A6RPTJ、ICA5R8TH

但可与23AGRNTJ 配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    您能告诉我有关您的设置的更多信息吗? 您在设备的 RST 引脚上连接了什么? R=?、C=?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    上拉电阻为47k、接地电容为0.1u。 有一个按钮开关可将器件重置为接地。

    该复位(非)线路也连接到另外两个器件:TE512和 CP2102。

    希望这对您有所帮助、

    请告诉我。

    谢谢、

    账单:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    不确定是否是拼写错误- bouble、请检查您的上限值。  应为1 - 2.2nF、而不是0.1uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    我使复位线路上的 CAP 变为1 NF、而 msp430f2272仍在 FET 上作为未知器件进行寄存。

    下一步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    我明白了。 您在右侧看到了复位电路。 我有一个肖特基保护二极管、可防止复位线路在断电期间出现电容性故障。 我把它向后看了。 我的错:(奇怪的是它不影响 TE512或 CP2101。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您发现了问题。