This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:多定时器

Guru**** 2937640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1129844/msp430f5310-multiple-timer

器件型号:MSP430F5310

e2e.ti.com/.../MSP430F530x_5F00_ta1_5F00_01.rarIn我们的项目使用 MSP430F5310IRGCR IC (64引脚)。我们希望同时运行多个计时器。 我们使用的是 P1.5/TA0.4、P2.0/TA1.1和 P2.1/TA1.2。我们的问题是,当我们使用不同的 Timer_A 模块时,只有一个模块在工作。 但单独来说、这两种方法都可以正常工作。 我特此附上一个示例代码。 如果您发现与此代码相关的任何错误、请帮助我们将其清除。

此外、我们还想知道的一点是、为控制器引脚提供计时器存在任何依赖关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着、当您同时使用 TimerA0和 TimerA1时、只有一个 TimerA 模块可以工作?

    请参见所附的代码、您启用 P1.0和 P2.0、但是、您不启用 TA0模块。