This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2532:Energia IDE -如何使我的 MSP430板获得识别

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430FR2532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1129834/msp430fr2532-energia-ide---how-to-make-my-msp430-board-get-recognised

器件型号:MSP430FR2532
主题中讨论的其他器件:Energia、

大家好、就像标题所说的、我尝试使用 CCS 对我的板进行编程。 简单的东西(如 Blink、CapSense 等)没有问题,但我无法在任何地方进行 SPI 4线通信。 我希望有某种方法可以让 Energia IDE 识别我的电路板? 我们将感谢您的任何帮助。 (我的设备是加速计)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ty

    Energia 是用于 MSP 快速运行和评估的第三方开发环境。

    到目前为止、Energia IDE 不支持 MSP430FR2532 Launchpad。

    我认为、如果您考虑 MSP430FR2532、您将需要 CapTIvate 电容式触控功能。

    我建议您考虑使用 Code Composer Studio 而不是 Energia。 Energia 可简化项目开发、但不直接支持 CapTIvate 电容式触控。

    谢谢!