This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:CapTIvate 设计中心#39;s GUI 看起来错误。

Guru**** 2693315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1127640/msp430fr2632-captivate-design-center-s-gui-looks-wrong

器件型号:MSP430FR2632

您好!

客户在 CapTIvate 设计中心的 GUI 显示出现问题。

客户检查了发行说明,发现需要 JRE 1.7或更高版本,因此客户检查了 Java Runtime Environment 设置并确认启用了 jre1.0.0.341。

但是、当客户检查 CapTIvate 设计中心系统信息中的 Java 版本显示时、显示 Java 版本=16.0.1。

客户认为这是 CapTIvate 设计中心 GUI 中异常的原因。

客户如何在 CapTIvate 设计中心中启用 jre1.8.0.341?


此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    我认为 JRE 应该基于 PC 系统,您能帮助检查 cmd 命令中的版本吗?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson

    感谢您的回复。

    客户在 cmd 命令中检查了版本
    附件是屏幕截图。

    此致、
    DDoor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ddoor,

    非常奇怪的现象,我以前没有遇到过这个问题,似乎是屏幕分辨率问题,您是否在 另一台 PC 上尝试过这个 GUI 和 Jave?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson

    您说这是屏幕分辨率问题。
    在这种情况下、客户应该怎么做?

    客户表示在另一台 PC 上试过、GUI 也有同样的问题。
    客户表示这三台电脑的现象都是一样的。
    客户表示由于某种原因、在 GUI 出现问题的其他 PC 上不能使用 Java 版本。

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    这意味着"jave -version"的 cmd 无法在有问题的 PC 上运行?

    [引用 userid="312866" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp-low-power-microcontrollers-forum/1127640/msp430fr2632-captive-design-center-s-gui-se-searnow/4185890#4185890"]客户说 Java 版 PC 出现问题的原因是他们不在其他版本上的[引用 Java 版的]。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson

    这是因为客户目前没有遇到先前 GUI 问题的 PC。

    最好的农家
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    很抱歉、我不明白您的观点、现在是否仍然出现此问题? 还是已解决?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    此问题现在仍然存在。

    您说这是屏幕分辨率问题。
    在这种情况下、客户应该怎么做?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    屏幕问题对我来说只是一个猜测、如果您使用外部屏幕、您可以断开此屏幕并重试。

    但 CapTIvate 设计中心显示 Java 版本异常、我以前没有发现类似的问题、

    谢谢!

    此致

    Johnson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    感谢您的回复。

    您在另一天附加到我的命令结果显示 Java Hotspot (TM) 64位服务器 VM、
    但我在另一天附加的客户执行结果显示了 Java Hotspot (TM) Client VM。

    此 GUI 问题是否由此差异引起?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    这可能是一个潜在的问题、您可以通过 ABA 测试进行检查。
    我不是这个软件的设计人员,我也没有遇到类似的问题,在我的侧面复制后很难找到问题。

    谢谢!

    此致

    Johnson