This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:错误352:图像 CRC 错误。 程序已终止。

Guru**** 2924630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1128757/msp-gang-error-352-image-crc-error-program-terminated

器件型号:MSP-GANG

按下保存到图像按钮后、将出现以下错误消息:

选择图像#3.4...完成
正在读取图像数据...完成
正在读取图像数据...完成
正在擦除图像缓冲区...正在下载脚本缓冲区...正在验证脚本 PSA...失败
错误352:图像 CRC 错误。 程序已终止。

按下"Erase project"也不能正确清除它、我可以清除所有内部映像存储器还是复位 MSP-GANG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 MSP-Gang 器件、硬件版本:1.04、固件为01.03.06.00

    最恰当的考虑
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否帮助将固件更新为最新版本并检查是否仍然出现此问题?

    谢谢!

    最棒的地方

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我确认这是最新版本、问题仍然存在、"内部映像存储器"区域中的文件名错误、无法正确清除"擦除项目"。

    最恰当的考虑
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Standley、

    您是否尝试过另一个 MSP-GANG、此问题出在硬件上? 或者不是?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚为 MSP-GANG 下了订单、目前是否有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    您的公司是否由 TI 销售人员负责? 如果需要、您可以联系您的销售人员、然后联系我们为您的 MSP-GANG 进行一些测试。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    台湾没有代理、所以我们都直接向 TI 下单、我会尝试联系服务中心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件名也会出现错误显示、无法操作它来保存新的映像文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以联系服务中心以检查此 MSP-GANG 是否损坏并获取支持。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个新的 MSP-GANG 编程器、它可以正常使用、如何修复旧的编程器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您在 TI.com 上订购此 MSP-GANG、请联系 TI 服务中心。

    谢谢!

    此致

    Johnson