This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:写入不存在的闪存区域

Guru**** 2930700 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1130841/msp430i2040-writing-to-flash-area-that-does-not-exist

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好 MSP430专家、

如果我们尝试将闪存写入器件上不存在的闪存区域、您会希望发生什么情况。  例如、如果我们将程序代码写入16kB 部件上的0x8000中。  

 

主板当前已安装了32K 和16K 型号的 MSP430,但我们注意到,如果我们将32K 代码编程到16K 部件上,则不会看到生成任何错误。

MSP430I2040TPWR (16K 器件)

MSP430I2041TPWR (32K 器件)

谢谢!

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    您是否在对这些器件进行编程时执行了验证步骤? 如果您的程序在16k 边界之外写入、我预计16K 器件会失败。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    那么、如果没有验证步骤、就不会出现错误或任何问题?

    您能否分享您建议的验证步骤? 比如读回写的内容?

    谢谢、

    簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    簧片、

    您使用什么工具对器件进行编程? Uniflash 有一个验证选项(我认为这是回读)。  

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户正在使用 Uniflash。 我将确保他们正在检查是否正确回读。