This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5849:DCO 错误

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1129982/msp430fr5849-dco-error

器件型号:MSP430FR5849

您好!

当我在数据表中检查 DCO 的电气特性时、
我看到 DCO 误差为±3.5%@ 1MHz。
对于每个单独的器件、这是固定的吗?
例如、器件 A 为±1%、器件 B 为±2%、依此类推。

还是每个时钟都有 DCO 误差?

还是在每次电源启动时确定此 DCO 误差?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    整个温度范围(-40~85C)内、每个单独器件的 DCO 误差为±3.5%@ 1MHz 是固定的(稳态时)

    该 DCO 频率已在每个器件的出厂时进行了修整。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东、您好!

    感谢您的回复。
    另一个与误差相关的问题是、请告诉我温度漂移。

    DCO 温度漂移"0.01%/°C"是否应用于包括误差在内的频率?
    (例如、如果1MHz 时的 DCO 误差为+1%、DCO 温度漂移为10°C、则1.01*99.9%~1.01*100.1%MHz)

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 ºC 上、DCO 温度漂移为0.01%/μ s。

    您的理解是正确的。 DCO 温度漂移"0.01%/°C"应用于包括误差在内的频率

    指定了整个温度范围(-40~85C)下的 DCO 误差为±3.5%@ 1MHz。

    谢谢!