This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET 闪存仿真工具

Guru**** 2391035 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1130691/msp-fet-msp-fet-flash-emulation-tool

器件型号:MSP-FET
您好! 

我已访问 MSP-FET 闪存仿真工具来升级 MSP430F5437A 上的 FW、但 Uniflash 未检测到探针、您是否有解决方案?
 
我还在 GoogleChrome 上尝试了 Uniflash 代理、但它也没有检测到 
在器件管理器上检测到该探针作为 MSP 应用 UART1和 MSP 调试接口。 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、JH

    您能否测试 CCS 是否可以使用 MSP-FET? 如果您尚未在 PC 上安装 CCS。 您 可以首先在 https://dev.ti.com/上使用 CCS 云。

    谢谢