This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1122:ROSC 被下拉

Guru**** 2887030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1130603/msp430f1122-rosc-pulled-down

器件型号:MSP430F1122

您好!

当用户写入器件后接通电源时、微控制器会定期(0.25秒)消耗电流、从而导致电流供应不足和复位。

这种情况发生在 ROSC 下拉的电路板上、但在 ROSC 上拉的电路板上不会发生。
这使我们相信、这种下拉是过流的原因、但将其变为下拉会发生什么情况?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    外部电阻 ROSC 将在 ROSC 引脚上用于 DCO 温度系数和更高频率

    在您的情况下、我是否知道该 GPIO 上是否使用了外部电阻器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说 ROSC 被下拉、这不是您应该采用的方法。

    您实际上是否已将该引脚配置为 ROSC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东、您好!

    是的、客户正在使用外部电阻器。

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已查看 MSP430x1xx 系列用户指南(修订版 F)

    连接 到 DVCC 的 ROSC 为直流发生器提供电流

    因此、我认为 ROSC 应该被上拉

    谢谢!